South Korea | 한국어

오스트필데른(Ostfildern), 2015. 6. 25.

Pilz는 총매출과 직원 수에서 새로운 기록을 달성했습니다. 이는 첨단 기술의 견고한 토대가 됩니다.

독일 쉬투트가르트 근교의 오스트필데른(Ostfildern)에 있는 Pilz 그룹은 2014 회계연도를 성공적으로 마무리했습니다. 이 가족 기업은 총매출 2억 5,930만 유로로 새로운 기록을 달성했습니다. 이는 2013년보다 11.3% 증가한 것으로, Pilz가 안전 릴레이와 안전 컨트롤 시스템 시장에서 세계적 리더임을 입증했습니다. 지난 해에는 직원 수 역시 1,922명으로 6.3% 증가했습니다.

Pilz GmbH & Co. KG.의 Renate Pilz 이사장은 설명합니다. "우리의 성장은 지역 분포, 산업 부문 그리고 포트폴리오 측면에서 강력한 기반을 구축하고 있는 데서 기인하는 것입니다." 수출 점유율이 69.5%(2013년 대비 1.3% 증가)로 다시 높아졌다는 사실이 이를 입증합니다. 전통적인 유럽 시장에서의 매출도 증가했습니다.

극동 지역의 성장 전망
지난 몇 년 동안 아시아 시장, 특히 중국은 가장 높은 성장세를 보였습니다. Pilz의 성장은 수출 지향적 엔지니어링과 관련된 현지의 지속적인 성장뿐 아니라 중국 시장의 트렌드가 전반적으로 품질, 지속 가능성, 그리고 안전성에 점점 더 초점을 맞추고 있는 데서 나타나는 것입니다. 2015년 봄에 중국 진탄 시에 생산 공장을 연 이후 Pilz는 중국 고객들에게 더 빠른 속도로 제품을 공급하고 있습니다.

지속적인 직원 성장
Pilz는 임직원의 측면에서도 지난 몇 년 동안 지속적으로 성장하고 있습니다. 2014년 12월 31일 현재 전 세계 31개 계열사의 직원 수는 총 1,922명입니다. 이는 지난 5년 동안 직원 수가 45% 증가했다는 의미입니다. 2009년 12월 31일에는 1,319명이었습니다. 현 사업연도에는 전 세계에서 약 200개의 일자리가 추가될 것입니다. 현재 독일 오스트필데른(Ostfildern)에 있는 Pilz 본사의 직원은 수습 사원 31명을 포함하여 총 946명입니다.

평균치를 훨씬 넘는 연구개발 투자
전통적으로 Pilz의 아젠다에서는 연구개발의 비중이 매우 높습니다. 지난 회계연도에는 새로운 제품과 기술 개발에 총매출의 20%를 투자했습니다. 이것은 제조 회사들의 산업 평균을 훨씬 넘는 수치입니다.

Industry 4.0의 과제를 달성하기 위한 완벽한 포트폴리오
Pilz는 연구개발 활동에서 Industry 4.0에 특히 관심을 기울이고 있습니다. 예를 들면, 인터넷 기술로 인해 생산 분야에서 네트워킹을 증가시키는 것입니다. 플랜트와 기기의 자동화가 여기서 핵심적인 역할을 하고 있습니다. Pilz는 이러한 과제를 달성하기 위한 준비가 잘 되어 있다고 믿습니다. "우리의 포트폴리오에는 지능형 센서와 드라이브 그리고 훨씬 복잡하고 분산된 플랜트를 안전하게 관리할 수 있는 컨트롤 시스템도 포함되어 있습니다. 따라서 우리는 이미 미래의 자동화 작업에 맞는 완벽한 포트폴리오를 제공하고 있습니다. 예를 들어, 안전 및 자동화를 위한 Industry 4.0 호환 자동화 시스템 PSS 4000을 통해 사용자는 분산되고 모듈화된 플랜트를 경제적으로 간단하게 제어할 수 있습니다."

Pilz는 2015 회계연도를 향해 휼륭한 출발을 했습니다. "상반기 짧은 기간에 오더를 받아놓아 매우 기쁩니다. 2015년에는 이미 달성된 수준에서 더더욱 성장할 수 있을 것이라고 생각합니다." 향후 전망에 대해 Renate Pilz 이사장은 이렇게 말합니다.
 

지사 연락처:

호주:
Don Gherashe
전화: +61 3 95446300
 이메일: safety@pilz.com.au

영국:
Natasha Sephton-Pike
전화: +44 1536 460766
이메일: marketing@pilz.co.uk

인도:
Shivani Handoo
전화: +91 20 24213994/95
 이메일: s.handoo@pilz.in

아일랜드:
Yvonne McNamara
전화: +353 21 4346535
 이메일: y.mcnamara@pilz.ie

미국 및 캐나다:
Felicia Caponi
전화: +1 734 354-0211
 이메일: f.caponi@pilzusa.com


Pilz 그룹 연락처:

Martin Kurth
회사 및 기술 홍보
독일
전화: +49 711 3409-158
이메일: m.kurth@pilz.de


Sabine Karrer
기술 홍보
독일
전화: +49 711 3409-7009
이메일: s.skaletz-karrer@pilz.de

Pilz는 전 세계 플랜트와 기기 제조업체에 Industry 4.0 호환 제어 시스템을 공급합니다. "바로 사용이 가능한" 완벽한 자동화 시스템이 독일 오스트필데른(Ostfildern) 본사에서 생산됩니다. 이 자동화 시스템은 제조 플랜트, 포장 기계, 풍력 발전용 터빈 또는 철도 건널목 등을 제어하고 안전한 작동을 보장하는 데 사용됩니다.
Contact

Pilz Korea Ltd. "Safe Automation" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr

PR/미디어 관련 연락처

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr