Ostfildern, 14. feb. 2019

IO-Link-teknologi til PSSuniversal 2 – linket til netværksintegreret produktion

Som en nyhed tilbyder Pilz IO-Link-mastermodulet PSS u2 ES 4 IOL til kommunikation mellem remote-I/O-systemet PSSuniversal 2 og sensorer samt aktuatorer. IO-Link-teknologien er globalt standardiseret i overensstemmelse med IEC 61131-9. Den muliggør automatiseret parametrering samt udvidet diagnose af moduler i overensstemmelse med Industrie 4.0.

IO-Link-mastermodulet PSS u2 ES 4 IOL integreres i Profinet- og Ethernet/IP-netværk ved hjælp af de passende hovedmoduler. IO-Link-enheder som sensorer og aktuatorer tilsluttes til Remote I/O-systemet PSSuniversal 2 via mastermodulets fire IO-Link-porte. Et modul overfører her op til 128 byte procesdata via Point-to-Point-kommunikation. Enhedernes proces- og moduldata er til rådighed centralt i mastermodulet. Takket være den detaljerede modul- og ledningsføringsdiagnose forenkler datainterfacet IO-Link alle vedligeholdelsesopgaver.

Effektiv parametrering
Mastermodulet konfigureres ganske enkelt via softwaren PASconfig fra Pilz. Brugeren kan gemme modulernes konfigurationer centralt i mastermodulet PSS u2 ES 4 IOL: Hvis en sensor udskiftes, overføres dens data blot til den nye sensor og skal ikke parametreres igen. Den driftsansvarlige sparer tid takket være denne automatiserede parametrering. Derudover reduceres antallet af fejl, og anlæggenes disponible tid øges. Endvidere kan IO-Link-modulet udskiftes under driften, hvilket reducerer stilstandsperioderne yderligere.

Intelligent diagnose
En LED-indikator på mastermodulet angiver IO-Link-tilstand, driftsstatus og modulfejl. Den udvidede diagnose ved hjælp af kommunikation med IO-Link-enhederne muliggør også registrering af kabelbrud. IO-Link-mastermodulet PSS u2 ES 4 IOL stiller informationerne fra de intelligente moduler til rådighed til videre bearbejdning i en produktion i netværk og kan i fremtiden understøtte løsninger til forebyggende vedligeholdelse.

Remote I/O-system til sikkerhed og automatisering
Remote-I/O-systemet PSSuniversal 2 giver fleksibilitet, åbenhed og granularitet og er den rentable løsning til udvidelse af periferien. I/O-modulerne kan anvendes universelt og identisk til de forskellige sikkerhedsprotokoller. Takket være den tredelte systemopbygning er systemet PSS u2 meget installations- og servicevenligt. Den optimerede håndtering reducerer fejl og hjælper brugeren med at spare tid.

Pilz udstiller i hal 9, stand 17. Du kan få yderligere oplysninger her

Med det nye IO-Link-mastermodul PSS u2 ES 4 IOL kan remote-I/O-systemet PSSuniversal 2 nu kommunikere med sensorer og aktuatorer via det globalt standardiserede IO-interface.
Med det nye IO-Link-mastermodul PSS u2 ES 4 IOL kan remote-I/O-systemet PSSuniversal 2 nu kommunikere med sensorer og aktuatorer via det globalt standardiserede IO-interface.

Med det nye IO-Link-mastermodul PSS u2 ES 4 IOL kan remote-I/O-systemet PSSuniversal 2 nu kommunikere med sensorer og aktuatorer via det globalt standardiserede IO-interface.

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Presseansvarlig

Telefon:
E-mail: