Pilz tilbyder 11 nye varianter af betjeningsenheden PITgatebox inden for produktområdet betjening og overvågning, som giver enkel betjening af beskyttelsesdørskontakter og -systemer. Varianterne med den integrerede udlæsningsenhed PITreader kombinerer også Safety med Industrial Security ved at muliggøre intuitiv regulering af adgangsautorisationer.
Ostfildern, 13. jan. 2021
Pilz på SPS Connect 2020 – Nye varianter af betjeningsenheden PITgatebox giver større fleksibilitet ved betjening af beskyttelsesdøre – betjening Safe og Secure
Betjeningsenheden PITgatebox fås nu i alt i 15 forkonfigurerede varianter, som indeholder forskellige kombinationsmuligheder mellem trykknapper, afbrydere, nødstopknapper og udlæsningsenheden PITreader til brugerautentificering. Dermed kan brugerne fleksibelt implementere deres individuelle beskyttelsesdørsapplikation inden for f.eks. områderne emballering, robotteknologi, Factory Automation eller træbearbejdning. Ud over enkel betjening af beskyttelsesdørskontakterne eller -systemerne udfører operatøren med PITgatebox intuitivt kommandoer som aktivering, stop eller kvittering af maskiner eller anlæg med et tryk på en knap.
Robust design til pålidelig betjening
Alle varianter af PITgatebox består af et trykstøbt zinkmetalhus i høj kvalitet med kapslingsklasse IP65, der er modstandsdygtigt mod stød, vibrationer og kollisioner og dermed sikrer få stilstandsperioder. Endvidere er der passende tilbehørsdele til rådighed til betjeningselementerne. Betjeningsenheden er takket være det slanke design enkel og hurtig at montere på gængse profilsystemer. En 12-polet M12-tilslutning samt drejelige endekapper sikrer en enkel og fleksibel installation med kun lidt ledningsføringsarbejde. Dermed er PITgatebox hurtigt klar til brug.
Samtidig styring af Safety og Industrial Security
Til enkel regulering af adgangsautorisationer via PITgatebox tilbyder Pilz også to varianter med den integrerede udlæsningsenhed PITreader. Brugerne får deres individuelle autorisation for adgang til maskinen eller anlægget på en kodet RFID-nøgle og godkendes på denne måde ved beskyttelsesdøren: Nøglen udlæses i PITreader, og adgangen godkendes med passende autorisation. Kommandoer som maskinstop, oplåsning, låsning eller kvittering af maskinen kan også gennemføres efter den udførte autentificering. Eftersom kun autoriserede personer får adgang, er maskinen beskyttet mod fejlbetjening og manipulation, og stilstandsperioderne reduceres.
Modulopbygget system til sikring af beskyttelsesdøre
Hvis de nye varianter af betjeningsenheden PITgatebox kombineres med de sikre beskyttelsesdørssystemer PSENmlock eller PSENslock samt den konfigurerbare, lille styring PNOZmulti 2 fra Pilz, får brugeren en komplet løsning til enkel betjening af beskyttelsesdøre, der er individuelt tilpasset til hans behov.
Du kan få yderligere oplysninger om produktet på følgende adresse: www.pilz.com/pitgatebox
Pilz på SPS Connect: Yderligere oplysninger under: www.pilz.com/de-DE/sps
Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark
Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk
Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk