Ostfildern, 13. nov. 2023

Altomfattende, sikker systemløsning fra Pilz til IO-Link Safety med master, feltmoduler og tilbehør – sikker konnektivitet frem til arbejdsområdet

For første gang kan du få et komplet IO-Link Safety-system til sikker kommunikation frem til arbejdsområdet: Systemløsningen fra Pilz omfatter master, sensorer, feltmoduler og passende tilbehør. Blandt de første moduler i Pilz-porteføljen, som er udstyret med IO-Link Safety-funktion, er sikkerhedslysgitrene PSENopt II advanced IOLS, betjeningsenheden PITgatebox IOLS samt IO-Link Safety Master PDP67 IOLS. Den komplette pakke fra eksperten i sikker automatisering forenkler integrationen af IO-Link Safety-teknologien i maskiner og anlæg.

Det producentuafhængige, standardiserede kommunikationssystem IO-Link kan nu bruges til Functional Safety med alle fordele: Med IO-Link Safety kan det nu bruges til Functional Safety. Den sikre og standardiserede punkt-til-punkt-kommunikation gør det muligt at integrere sikkerhedssensorer og -aktuatorer i alle eksisterende feltbussystemer, uafhængigt af overordnede systemer. Kommunikationsprotokollen IO-Link Safety er globalt standardiseret i IEC 61139-2 og giver maksimal sikkerhed op til PL e i overensstemmelse med EN ISO 13849-1 (og SIL 3 i overensstemmelse med IEC 61508/62061). På denne måde sørger den universelle løsning for større fleksibilitet, fordi brugerne kun behøver én feltbus til forskellige Safety-krav.

Master over den sikre forbindelse
Som interface til sikkerhedsstyringen muliggør IO-Link Safety Master PDP67 IOLS fra Pilz tovejskommunikation helt ud til arbejdsområdet. Det er muligt at tilslutte sikkerhedssensorer med IO-Link Safety til PDP IOLS – ud over IO-Link Safety-moduler kan der også tilsluttes standard-IO-Link-sensorer og -aktuatorer samt klassiske sikkerhedssensorer, f.eks. med OSSD-udgange. Sensorer som f.eks. sikkerhedslysgitteret PSENopt Advanced IOLS kan omskiftes til OSSD-teknologi.

Nem udførelse af idrifttagning og moduludskiftning
IO-Link Safety-sikkerhedssensorerne fra Pilz sender vigtige statusinformationer og giver flere muligheder for intelligent diagnose. Modulerne kan identificeres og parametreres uafhængigt af hinanden. Det forenkler udskiftningen af komponenter og reducerer reparationsrelaterede stilstandsperioder for maskiner og anlæg. Derudover kræves der færre modultyper, hvilket mindsker kompleksiteten ved anskaffelse, så der bliver mere plads på lageret. På denne måde kan omkostningerne reduceres og produktiviteten øges.

Effektiv håndtering af data og diagnose
Den kontinuerlige kommunikation til alle sensorer og aktuatorer muliggør intelligent dataanalyse: IO-Link Safety-kommunikationen afvikles via uskærmede kabler og bruger tilslutningsstik, som er gængse inden for industrien. Det sparer tid og omkostninger ved udskiftning af moduler og øger kapaciteten.
Derudover har intelligente IO-Link Safety-moduler diagnosefunktioner som f.eks. selvdiagnosefunktionen, der muliggør forebyggende reparations- og vedligeholdelseskoncepter. F.eks. informerer en enkeltstråleanalyse om signalstyrken for sikkerhedslysgitrene PSENopt advanced IOLS, så der kan foretages forebyggende vedligeholdelse. Det øger anlæggets eller maskinens produktivitet.
IO-Link Safety-pakken fra Pilz understøtter, med fokus på Industrial Internet of Things (IIOT), forbundne maskiner og anlæg på en enkel og producentuafhængig måde, helt ned til sensor- og feltniveau, og åbner dermed nye muligheder for Industrie 4.0.
 

Det producentuafhængige, standardiserede kommunikationssystem IO-Link kan nu bruges til Functional Safety med alle fordele: IO-Link Safety-pakken fra Pilz muliggør nu integration af Functional Safety helt frem til arbejdsområdet. (Foto: © Sumith Nunkham/[Moment] via Getty Images, © iStock.com/Chinnapong, © Pilz GmbH & Co. KG)
Det producentuafhængige, standardiserede kommunikationssystem IO-Link kan nu bruges til Functional Safety med alle fordele: IO-Link Safety-pakken fra Pilz muliggør nu integration af Functional Safety helt frem til arbejdsområdet. (Foto: © Sumith Nunkham/[Moment] via Getty Images, © iStock.com/Chinnapong, © Pilz GmbH & Co. KG)

Det producentuafhængige, standardiserede kommunikationssystem IO-Link kan nu bruges til Functional Safety med alle fordele: IO-Link Safety-pakken fra Pilz muliggør nu integration af Functional Safety helt frem til arbejdsområdet. (Foto: © Sumith Nunkham/[Moment] via Getty Images, © iStock.com/Chinnapong, © Pilz GmbH & Co. KG)

Top
Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]

Presseansvarlig

Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]

Åbn kontaktformularen
Telefon:+45 74436332
Mail: [email protected]

Hvad kan vi hjælpe dig med?


Jeg er klar over, at de indsamlede personoplysninger uden mit samtykke kun vil blive brugt til ordrebehandling og behandling af mine forespørgsler. Yderligere oplysninger om databeskyttelse og vores databeskyttelsesrådgivers kontaktoplysninger finder du her: Pilz-databeskyttelse
Det er altid muligt at tilbagekalde samtykket (en e-mail er tilstrækkelig).

* Obligatorisk felt