Ostfildern, 30. jun. 2021

Sikkerhedslaserscanneren PSENscan fra Pilz med op til tre separate sikkerhedszoner og op til 70 konfigurationer, som du kan skifte imellem – overvåg mobile og stationære applikationer endnu mere fleksibelt og produktivt!

Nu er der flere digitale ind- og udgange til rådighed til sikkerhedslaserscanneren PSENscan: Nu kan der implementeres op til 70 konfigurationer, som du kan skifte imellem, og der kan overvåges op til tre separate sikkerhedszoner samtidig takket være de nye 17-polede og Master Encoder-varianter. Dermed kan stationære arealer overvåges endnu mere produktivt, f.eks. også ved hjælp af den nye partielle, dynamiske muting. Endvidere sørger nye funktioner til området intralogistik – som f.eks. encoderanalyse, standbytilstand og mere nøjagtig navigation – for en mere effektiv overvågning af mobile applikationer.

Takket være den hurtige og direkte analyse af de nye encoder-indgange i sikkerhedslaserscanneren kan du reducere arbejdsomfang og omkostninger til den ledningsføring, der ellers skulle udføres. Endvidere er PSENscan takket være sin høje opløsning på 30, 40, 50, 70 eller 150 mm og flerdobbelt analyse af scanninger yderst fleksibel og alsidigt anvendelig. Med det nye, udskiftelige hukommelsesmodul kan konfigurationer nemt overføres til andre laserscannere. Derudover har PSENscan et scannerhoved, som i tilfælde af beskadigelse også kan udskiftes alene, hvilket reducerer installations- og nedetid for anlæg til et minimum.

Dynamisk sikring
Den dynamiske muting ved sikkerhedslaserscanneren PSENscan er blevet udvidet med partiel muting. Dermed kan det transporterede produkt f.eks. bevæges på beskyttelsesarealet under bestemte, på forhånd definerede betingelser, uden at maskinen stopper. 
Den nye strålekodning giver også fordele: Hvis to sikkerhedslaserscannere, der ikke er serieforbundne, arbejder i et anlæg, er en gensidig fejl udelukket. To af hinanden uafhængigt anvendte sikkerhedslaserscannere kan anvendes fleksibelt ved siden af hinanden. Partiel muting og strålekodning sørger for større kapacitet for maskiner og anlæg.

Intralogistik: Mobil på en mere fleksibel og eksakt måde
PSENscan kan ved behov skifte til standbytilstand. Det giver især fordele i forbindelse med førerløse transportsystemer (FTS), fordi maskinerne hurtigere kan genstarte. Der spares omkostninger på grund af det reducerede strømforbrug, der opnås med standbytilstanden. I forbindelse med den nye, automatiserede autoreset-funktion er der også mulighed for tidsbesparende genstart. Derudover protokollerer PSENscan fejllister: Disse vises nu lokalt på modulet, hvilket muliggør en hurtigere diagnose og genstart uden forsinkelse. 

Sikring af kvalitet og effektivitet
Endvidere kan der nu også via PSENscan udlæses intensitets- og afstandsværdier til nøjagtig navigation til stationer. Hvis afstandsinformationerne ikke er tilstrækkelige, kan der nu anvendes reflektorer til navigation. Dermed er det muligt at positionere nøjagtigt ved navigation, f.eks. ved dokning af et førerløst transportsystem ved en maskine i forbindelse med materialeoverførsel. Takket være de tilgængelige ROS-moduler er implementeringen her enkel at håndtere. 
For at der også kan garanteres maksimal sikkerhed, når førerløse transportsystemers hastigheder ændrer sig, kan PSENscans beskyttelsesområder tilpasses dynamisk til de førerløse transportsystemers forskellige hastigheder. På denne måde kan der køres mere præcist uden om forhindringer. Det øger menneskers og maskiners sikkerhed og minimerer sandsynligheden for produktionsstilstand. Nøjagtig navigation og tilpasning til forskellige hastigheder hjælper brugerne af førerløse transportsystemer med at øge deres anlægs produktivitet og effektivitet.

De nye varianter af PSENscan muliggør også en endnu mere fleksibel sikring af stationære og mobile farezoner og giver overtrædelsesbeskyttelse og adgangssikring både til produktions- og intralogistik samt til områderne bilindustri, emballering og metalbearbejdning. 

Yderligere oplysninger om produktet finder du her.

Sikkerhedslaserscanneren PSENscan til produktiv arealovervågning har som en nyhed op til 70 konfigurationer, som du kan skifte imellem, og tre separate, simultant overvågede sikkerhedszoner. På denne måde kan arealer nu overvåges endnu mere produktivt. (Foto: Pilz GmbH & Co. KG)
Sikkerhedslaserscanneren PSENscan til produktiv arealovervågning har som en nyhed op til 70 konfigurationer, som du kan skifte imellem, og tre separate, simultant overvågede sikkerhedszoner. På denne måde kan arealer nu overvåges endnu mere produktivt. (Foto: Pilz GmbH & Co. KG)

Sikkerhedslaserscanneren PSENscan til produktiv arealovervågning har som en nyhed op til 70 konfigurationer, som du kan skifte imellem, og tre separate, simultant overvågede sikkerhedszoner. På denne måde kan arealer nu overvåges endnu mere produktivt. (Foto: Pilz GmbH & Co. KG)

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Presseansvarlig

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk