Nu fås der nye varianter til sikkerhedsriglen PSENbolt fra Pilz til kombination med det sikre, mekaniske beskyttelsesdørssystem PSENmech med tvangskobling: Brugerne kan vælge mellem standardvarianter og varianter med nøgle. Den sikre, komplette løsning består af den mekaniske rigel, et dørgreb og en ny, fleksibelt kombinerbar sikkerhedsafbryder. Den er således en endnu mere fleksibel, rentabel beskyttelsesdørsløsning til beskyttelse af personer og processer.
Ostfildern, 19. aug. 2021
Pilz: Nye varianter til sikkerhedsriglen PSENbolt sammen med det mekaniske beskyttelsesdørssystem PSENmech med tvangskobling – sæt en effektiv stopper for manipulation
Nu fås der standardvarianter og varianter med integreret nøgle. Nogle af disse kan også suppleres med flugtvejsoplåsning. Varianterne med integreret nøgle gør det muligt at låse riglen i åbnet position, f.eks. når en person skal betræde anlægget i forbindelse med vedligeholdelse. Døren kan ikke låses igen udefra af andre personer, og maskinen kan ikke genstartes. På denne måde forhindres utilsigtet genstart af maskinen. Varianterne med integreret nøgle giver på denne måde øget sikkerhed på anlægget.
Maksimal sikkerhed giver god rentabilitet
PSENbolt opfylder i kombination med beskyttelsesdørssystemet PSENmech med tvangskobling sikker låsning og sikker tvangskobling op til PL d i overensstemmelse med EN/ISO 13849-1 og SIL CL 2 i overensstemmelse med EN/IEC 62061. Hvis løsningen også suppleres med den kodede sikkerhedsafbryder PSENcode, er man garanteret sikker beskyttelsesdørsovervågning op til den højeste sikkerhedskategori PL e i overensstemmelse med EN/ISO 13849-1 og SIL CL 3 i overensstemmelse med EN/IEC 62061. I denne kombination opfylder sikkerhedsriglen PSENbolt høje krav til beskyttelse mod omgåelse og manipulation. Brugerne nyder godt af anlæggets store tilgængelighed og dermed rentabilitet.
Stærk rigel
PSENbolt-varianterne kan anvendes i mange forskellige brancher og applikationer. Sammen med det sikre, mekaniske beskyttelsesdørssystem PSENmech med tvangskobling sørger de f.eks. i plastindustrien, bilindustrien, emballageindustrien samt cellulose- og papirindustrien for beskyttelse af menneske og maskine. De er en mekanisk løsning til overvågning af beskyttelsesdøre, som er vanskelige at justere eller udsat for kraftige vibrationer.
Færdiglavet = mindre arbejde
Sikkerhedsriglen PSENbolt er en kombination af en mekanisk rigel, et dørgreb og en fleksibelt kombinerbar sikkerhedsafbryder, som f.eks. PSENmech med tvangskobling. Dermed bliver dyre egenkonstruktioner overflødige, og udviklings- og monteringsarbejdet kan reduceres betydeligt.
Sammen med sikkerhedsrelæet PNOZsigma eller de konfigurerbare, sikre, små styringer PNOZmulti 2 tilbyder Pilz en rentabel, komplet løsning fra en og samme leverandør.
Yderligere oplysninger om produktet finder du her
Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark
Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk
Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk