Ostfildern, 23. maj 2019

Verdens første sikre radarsystemløsning som nyhed i Pilz-porteføljen – sikkert selv i de hårdeste miljøer!

Pilz tilbyder som en nyhed i porteføljen verdens første sikre komplette løsning til overvågning af beskyttelsesområder baseret på radarteknologi. Den består af det sikre radarsystem "LBK System" fra Inxpect S.p.A. og den konfigurerbare lille styring PNOZmulti 2. Med denne komplette løsning kan beskyttelsesområder overvåges sikkert og rentabelt selv i de hårdeste miljøer – i ekstreme produktionsmiljøer som f.eks. støv inden for træbearbejdning og ved komplekse anlægsstrukturer. Fordelene ved den sikre radarsystemløsning er, at maskinen eller anlægget får en høj produktivitet trods selv det hårdeste miljø.

Den sikre radarsystemløsning udvider Pilz-porteføljen inden for området sikker sensorteknologi PSEN.

Systemløsning bestående af radarsensor og styring
Den sikre radarsystemløsning omfatter op til seks radarsensorer og én styreenhed afhængigt af anvendelse. Hertil kommer den konfigurerbare, sikre, lille styring PNOZmulti 2, som i denne løsning er ansvarlig for sikkerheden. PNOZmulti sørger f.eks. i tilfælde af fejl og ved overtrædelse af beskyttelseszonen eller beskyttelsesområdet for, at der kan påbegyndes en sikker og pålidelig reaktion. Den sikre radarsystemløsning kan anvendes op til SIL 2, PL d, kategori 2.
Med til de sikkerhedsrelaterede funktioner, som systemløsningen omfatter, hører "registreringsfunktionen", dvs. hvor maskinen sættes i en sikker tilstand, så snart en farezone overtrædes, samt genstartspærren, der forhindrer, at maskinen automatisk genstarter, hvis der stadig befinder sig personer i farezonen. Der kan maksimalt konfigureres et beskyttelsesområde på 15 m x 4 m og en åbningsvinkel på 110° horisontalt og 30° vertikalt.

Fleksibilitet til udendørs brug og andre ekstreme forhold
Både beskyttelsesområde og system kan konfigureres fleksibelt til den sikre radarsystemløsnings anvendelsessted. Afhængigt af størrelsen på det område, der skal overvåges, kan der konfigureres enten et bredt eller et smalt beskyttelsesområde. Ved det brede beskyttelsesområde dækkes en horisontal åbningsvinkel på 110° og en vertikal åbningsvinkel på 30°. Det smalle beskyttelsesområde har en åbningsvinkel på horisontalt 50° og vertikalt 15°. Sensorens faktiske beskyttelsesområde afhænger af, i hvilken højde sensoren installeres, og hvilken hældning (horisontal/vertikal) sensoren har. Der kan maksimalt indstilles en dybde på fire meter. Derudover kan systemløsningen selv udforme forskellige beskyttelseszoner afhængigt af sensorernes antal og placering, f.eks. en cirkelplacering.

Serieforbindelse til større applikationer
Applikationens samlede område kan forstørres, hvis der placeres seks sensorer i serie med en maksimal afstand på 2,5 m. Med en sådan komplet løsning kan der overvåges op til 15 m. Her sørger den integrerede muting ikke kun for stor fleksibilitet, men også for større produktivitet. Den kan enten anvendes til den komplette systemløsning eller til enkeltsensorer.
Den tilhørende konfigurator gør det muligt at vælge sensorer og sensorernes konfiguration. Som yderligere mulighed kan der konfigureres en ekstra advarselszone. Det sparer tid, og maskinen kan hurtigere sættes i drift.

Støv og smuds er ikke noget problem
Den sikre radarteknologi, som systemløsningen er opbygget på, er modstandsdygtig mod påvirkninger udefra som f.eks. støv, regn, lys, gnistregn og vibrationer. Derfor kan den sikre radarsystemløsning anvendes overalt, hvor optoelektroniske sensorer og teknologier ikke kan sikre, at maskiner og anlæg er til rådighed. Som supplement til den sikre overvågning af områder med den sikre laserscanner PSENscan eller lysgitrene PSENopt er verdens første sikre radarsystemløsning også en produktiv løsning til ekstremt hårde miljøer – f.eks. til udendørs brug, sværindustrien eller træbearbejdning.
Typiske anvendelsessteder er sværindustrien, hvor der findes smuds, støv, spåner og svejsegnister samt skarpt lys og vibrationer. Hertil hører f.eks. stålbearbejdning og støberier, men også træbearbejdning. Udendørs sikrer radarsystemløsningen også kraner og anlæg til intern transport i f.eks. havne og på lagre med styrtegods i tåge, sne og moderat kraftig regn.

Yderligere oplysninger finder du her

Verdens første sikre radarsystemløsning udvider området med sikker sensorteknologi PSEN fra Pilz.
Verdens første sikre radarsystemløsning udvider området med sikker sensorteknologi PSEN fra Pilz.

Verdens første sikre radarsystemløsning udvider området med sikker sensorteknologi PSEN fra Pilz.

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Presseansvarlig

Telefon:
E-mail: