For første gang er det muligt ikke kun at administrere styringen og overvågningen af selve brænderen, men af det komplette fyringsanlæg: Det nye basismodul PNOZ m B1 Burner fra de sikre små styringer PNOZmulti 2 fra Pilz understøtter fra version 10.12 af softwareværktøjet PNOZmulti Configurator overvågning og samtidig sikker styring af fyringsanlæg.
Ostfildern, 15. jul. 2020
De sikre små styringer PNOZmulti 2 fra Pilz til applikationer inden for fyringsteknik
Producenter af fyrings- og varmetekniske maskiner og anlæg skal tage hensyn til mange forskellige krav i lovgivning og standarder: Med PNOZ m B1 Burner kan de nu ikke kun ganske enkelt konfigurere diverse brænderapplikationer, men samtidig også overvåge anlægsbetingede sikkerhedsfunktioner.
Helt ny basis
Basismodulet "Burner" understøttes fra version 10.12 af det tilhørende softwareværktøj PNOZmulti Configurator. Det stiller nu et brænder-funktionsmodul til rådighed til konfiguration af basismodulet PNOZ m B1 Burner. Det nye softwareelement er certificeret i overensstemmelse med de relevante europæiske standarder, bl.a. EN 298 og EN 50156. Dermed opfylder "Burner" de højeste sikkerhedskrav.
"Burner" til mange forskellige behov
Brænder-funktionsmodulet har samme udvidede funktion som et fleksibelt konfigurerbart, elektronisk, automatisk brænderstyringssystem. Det er således i stand til at styre det komplette anlæg. Brugerne sparer tid ved planlægning og engineering af deres fyringsanlæg. Samtidig kan forskellige brændertyper som brændere med eller uden flammevagt, direkte eller indirekte tænding samt lav- eller højtemperaturdrift styres og overvåges sikkert.
Yderligere oplysninger om produktet finder du her

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark
Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk