Nu står der et nyt modul til måling af bukkevinkler til rådighed for det kamerabaserede beskyttelsessystem PSENvip 2 fra Pilz, som videresender analyserbare billeddata til pressestyringen. Dermed ser operatøren bukkevinkelværdien direkte på brugerfladen (HMI) under bukningen, således at både dyre vinkelmålesystemer og tidskrævende manuel måling bortfalder. Dette minimerer omkostninger og tid til den første og de efterfølgende justeringer af systemet. Bukningsprocessen kan implementeres produktivt og sikkert med PSENvip 2, således at man er sikret høj tilgængelighed for kantpresser.
Ostfildern, 6. apr. 2021
Nyt modul til måling af bukkevinkler for det kamerabaserede beskyttelsessystem PSENvip 2 fra Pilz – mere produktiv implementering af bukningsprocesser!
Ud over besparelserne på omkostninger og tid får brugerne også plads, som ellers skulle være brugt til at anbringe yderligere moduler.
Innovativ teknologi også til barske opgaver
Det kamerabaserede beskyttelsessystem PSENvip 2 fra Pilz overvåger den komplette bukningsproces med innovativ optik. PSENvip 2 er installeret på kantpressens overvange og registrerer selv de mindste fremmedlegemer i beskyttelsesområdet mellem sende- og modtageenhed og muliggør produktivt arbejde med fuld sikkerhed. I stedet for en laserlyskilde anvendes der i PSENvip 2 en LED-baseret løsning, hvor det er tilstrækkeligt at lyse på modtageren langs overværktøjet. Også under barske anvendelsesforhold, som f.eks. ved vibrationer, refleksioner, eksternt lys eller diffust lys sikrer beskyttelsessystemet en meget høj grad af tilgængelighed.
Komplet pakke til sikker bukning
Det kamerabaserede beskyttelsessystem PSENvip 2 giver som komplet løsning med Fast Control Unit i automatiseringssystemet PSS 4000 maksimal sikkerhed for kantpresser i overensstemmelse med EN ISO 12622. Den komplette løsning sikrer hurtigere bearbejdning og dermed en kortere efterløbsvej og endnu hurtigere afbrydelse af bukningsprocesser. Maksimal produktivitet med enkel håndtering giver en effektiv bukningsproces.
Her finder du yderligere oplysninger om PSENvip

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark
Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk