For at opnå en effektiv produktion skal sikkerhedskoncepter kunne integreres problemfrit i maskinkoncepter. Derfor understøtter den konfigurerbare, sikre, lille styring PNOZmulti 2 fra Pilz det åbne kommunikationssystem EtherCAT i kombination med den sikre protokol Safety-over-EtherCAT FSoE (= FailSafe over EtherCAT). Det gør det muligt for PNOZmulti 2 at overføre styrings-, men også sikkerhedsrelevante informationer og har dermed til formål at øge effektiviteten i produktionen. Dermed tilbyder PNOZmulti 2 nu fleksible og rentable udvidelsesmuligheder ved tilslutning af sikkerhedsrelevante anlægsstrukturer.
Ostfildern, 9. nov. 2023
Den konfigurerbare, lille styring PNOZmulti 2 fra Pilz nu med FSoE-forbindelse (= FailSafe over EtherCAT) – Sikker dataoverførsel kombineret med fleksible arkitekturer
Safety-over-EtherCAT til EtherCAT-kommunikation: Den sikre, lille styring PNOZmulti 2 kan fra version 11.3 af softwareværktøjet PNOZmulti Configurator ganske enkelt konfigureres ikke bare som FSoE-master og FsoE-slave, men også som EtherCAT-slave. Op til fire master-master- og op til 60 master-slave-forbindelser er mulige med EtherCAT FSoE-kommunikationsmodulet sammen med basismodulet PNOZ m B1. På den måde kan fleksible anlægsstrukturer nemt implementeres og også fleksibelt udvides med en "et-kabel-løsning" på feltbusniveau. Dermed sørger det certificerede sikkerhedssystem ud over et højt sikkerhedsniveau også for effektivitet på maskiner og anlæg.
Radar og drev perfekt forbundet
Med PNOZmulti 2 som FSoE-master er det nemt at implementere den sikkerhedsrelevante netværksforbindelse med den sikre radarsensor PSENradar fra Pilz og den sikre drevteknik PMC (Pilz Motion Control) – begge med FSoE-funktionalitet. Også her anvendes "et-kabel-løsningen" til fleksibelt at integrere FSoE-kompatible aktuatorer og sensorer i netværket. PNOZmulti 2 kombinerer som FSoE-master overvågningen af alle sikkerhedsfunktioner – fra nødstop til beskyttelsesdør og lysgitre – i én applikation og ét modul og opretter forbindelser til sikre slaver i netværket. Det minimerer arbejdet med ledningsføring og sparer omkostninger. Derudover sørger omfattende diagnosemuligheder for minimale stilstandsperioder, så produktionen bliver rentabel.
Protokollen Safety-over-EtherCAT (FSoE) blev defineret for at implementere sikker dataoverførsel for EtherCAT. FSoE muliggør overførsel af sikre og ikke-sikre informationer i EtherCAT-kommunikationssystemet. FSoE er velegnet til sikkerhedsapplikationer op til SIL 3 i henhold til IEC 61508.
Du finder yderligere oplysninger om produkterne på: www.pilz.com/com
Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark
Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]