Ostfildern, 7. okt. 2021

Komplet program af serviceydelser til driftsansvarlige for førerløse transportkøretøjer – Sikker kørsel

Automatiseringsvirksomheden Pilz rådgiver og hjælper med sin serviceydelsespakke ved implementering af sikre applikationer med førerløse transportkøretøjer (FTF). Tilbuddet fra Pilz begynder med udvikling af sikkerhedskoncepter i designfasen frem til idrifttagningen, inklusive kursustilbud. Dermed opfyldes både kravene i den gældende ISO 3691-4 og produktiviteten i drift.

Driftsansvarlige for førerløse transportkøretøjer eller -systemer (FTS/ flere FTF) skal sikre, at deres system ikke kun kan konstrueres sikkert, men også at det kan anvendes sikkert og frem for alt produktivt i intralogistikken, når der er taget hensyn til alle fysiske og infrastrukturelle forhold. 

Tag hensyn til sikkerhedsaspekter på et tidligt tidspunkt
Til denne opgave har Pilz udviklet en serviceydelsespakke, som kan tilpasses individuelt til den pågældende applikations særlige krav. Pilz deltager allerede i designfasen ved udvikling af sikkerhedskoncepter. Der findes også en gennemgang af FTF-producentens risikovurdering og en detaljeret validering af de vigtigste sikkerhedsfunktioner. På denne måde kan der på et tidligt tidspunkt tages hensyn til Safety-aspekter. Denne kontrol af førerløse transportsystemers sikkerhed allerede på et tidligt tidspunkt i anskaffelsesprocessen hjælper med at undgå unødvendige omkostninger og spare tid. 

En yderst vigtig ting er at gennemføre en risikovurdering af den komplette applikation lokalt hos brugeren. Her kontrolleres alle førerløse transportkøretøjer, som er i brug. Det næste trin er at validere den komplette applikation. Her defineres også de nødvendige beskyttelsesområder eller -zoner, og det mobile system sikres, samtidig med at der tages hensyn til alle omgivelser. 

Pilz tager ansvaret for sikker implementering
Pilz hjælper med alle de nødvendige lokale foranstaltninger, følger efter ønske den driftsansvarlige helt frem til den internationale overensstemmelsesvurdering (som f.eks. CE-mærkningen) og overtager dermed ansvaret for sikker implementering af FTS-applikationen. 
Allerede før idrifttagningen og efterfølgende skal der regelmæssigt foretages en kontrol af, at det førerløse transportkøretøj er i en korrekt tilstand, og at det fungerer sikkert. Dette kan Pilz også overtage inden for rammerne af den komplette pakke. For løbende at udbygge deres viden kan brugerne fortsat deltage i kurser om sikker drift af en FTS-applikation. 

Yderligere oplysninger om produktet finder du

Med serviceydelsespakken fra Pilz, der er særligt tilpasset kravene til førerløse transportsystemer, får brugerne alt, som vedrører deres applikations sikkerhed og produktivitet – inklusive international overensstemmelsesvurdering, undervisning og de passende komponenter. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)
Med serviceydelsespakken fra Pilz, der er særligt tilpasset kravene til førerløse transportsystemer, får brugerne alt, som vedrører deres applikations sikkerhed og produktivitet – inklusive international overensstemmelsesvurdering, undervisning og de passende komponenter. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Med serviceydelsespakken fra Pilz, der er særligt tilpasset kravene til førerløse transportsystemer, får brugerne alt, som vedrører deres applikations sikkerhed og produktivitet – inklusive international overensstemmelsesvurdering, undervisning og de passende komponenter. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Presseansvarlig

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk