I det modulopbyggede beskyttelsesdørssystem fra Pilz kan man nu som en nyhed få PSENmlock-dørgrebsmodulet. Dørgrebsmodulet har som omfattende løsning en integreret aktuator samt integreret flugtvejsoplåsning. I kombination med den sikre beskyttelsesdørssensor PSENmlock til sikker låsning og sikker tvangskobling udgør dørgrebsmodulet en sikker løsning til passable døre med mulighed for individuel tilpasning.
Ostfildern, 18. mar. 2021
PSENmlock-dørgrebsmodulet udvider det modulopbyggede beskyttelsesdørssystem fra Pilz – sikkert greb om dørene
Den sikre tvangskobling muliggøres ved hjælp af to-kanals-aktivering af tvangskoblingsanordningen. Dermed er afbryderen især egnet til maskiner med farligt efterløb, hvor der er behov for sikker tvangskobling op til den højeste sikkerhedskategori Performance Level e.
Sikkerhed kombineret med høj fleksibilitet
PSENmlock-dørgrebsmodulet kan anvendes både til døre med venstreanslag og højreanslag. Det kan monteres indvendigt eller udvendigt og er kompatibelt med både sidehængte døre og skydedøre. Takket være disse forskellige muligheder kan dørgrebsmodulet anvendes til forskellige døre. Brugerne nyder godt af maksimal fleksibilitet ved montering.
Farezonen under kontrol
På ydersiden af den dør, der skal sikres, sidder det gule dørgreb, som bruges til at køre aktuatoren til lukning eller åbning ud. Flugtvejsoplåsningen kan kun udløses med det røde dørgreb på indersiden. Dermed kan personer altid forlade en eventuelt opstået farezone indvendigt i maskinrummet. PSENmlock-dørgrebsmodulet har en låseindsats til op til fem låse. Dette forhindrer, at maskinen kan genstarte utilsigtet efter et stop. Sikkerheden ved passable døre øges, og uheld undgås.
Modulopbygget sikkerhed på døre med mulighed for tilpasning
PSENmlock-dørgrebsmodulet er den nyeste udvidelse af det modulopbyggede beskyttelsesdørssystem fra Pilz. Som modulopbygget beskyttelsesdørsløsning med adgangskontrol indeholder beskyttelsesdørssystemet sensorer, flugtvejsoplåsning, dørgreb, et diagnosesystem og en knapenhed med mulighed for tilvalg af et integreret adgangsautorisationssystem samt den passende analyseenhed. Brugerne drager fordel af hurtig montering og installation. Alle moduler i beskyttelsesdørssystemet kan sammensættes individuelt og dermed fleksibelt sikre passable døre. Sammen med den konfigurerbare sikre, lille styring PNOZmulti 2 fra Pilz skabes der en sikker, komplet løsning til overvågning af beskyttelsesdøre.
Yderligere oplysninger om det modulopbyggede beskyttelsesdørssystem
og om PSENmlock-dørgrebsmodulet fra Pilz.

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark
Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk