Ostfildern, 29. sep. 2022

Pilz sammensætter løsningspakke med Safety og Security til omfattende sikring af førerløse transportsystemer – Mobile Safety – og Security!

Automatiseringseksperten Pilz tilbyder som en nyhed producenter en løsningspakke med Safety og Security til sikring af førerløse transportsystemer (AGV). Med den komplette løsning bestående af sikker områdeovervågning til kollisionsbeskyttelse af menneske og AGV-system samt sikre evalueringsenheder og manipulationsbeskyttelse tilbyder Pilz Safety og Security til mobile applikationer fra én og samme leverandør – uanset om det er til skinnebundne eller frit navigerende AGV-systemer.

Med til den komplette-løsning hører sikkerhedslaserscanneren PSENscan (kollisionsbeskyttelse af menneske og AGV-system), det modulopbyggede sikkerhedsrelæ myPNOZ, den konfigurerbare, lille styring PNOZmulti 2 (som evalueringsenheder) samt den industrielle firewall SecurityBridge (beskyttelse mod manipulation). Forskellige betjenings- og signalmoduler som evalueringsenheden for driftsvælger- og adgangsautorisationssystemet PITmode fusion, PITreader, nødstopknappen PITestop og muting-lamperne PITsign kompletterer en effektiv overvågning for brugerne.

Undgå manipulation
Den komplette løsning fra Pilz omfatter for første gang også beskyttelse mod manipulation af mobile applikationer. Den omfattede Security-løsning ved hjælp af firewallen SecurityBridge beskytter førerløse transportkøretøjer eller -systemer mod uautoriseret adgang i forbindelse med deres trådløse kommunikation. Den sørger pålideligt for, at ingen uden autorisation kan få adgang til den mobile platforms interne IT-netværk under drift. Dermed forbliver AGV-systemet og dets kortdata beskyttet, og produktiviteten sikres. 

Sikker scannerteknologi viser vejen
I løsningspakken muliggør sikkerhedslaserscanneren PSENscan sikring og produktiv områdeovervågning af mobile platforme. I forbindelse med skinnebundne AGV-systemer registrerer PSENscan også ved høje hastigheder objekter langs ruten og foretager en funktionelt sikker tilpasning af advarsels- og sikkerhedszoner. PSENscan giver op til 70 beskyttelsesområder. Den muliggør også ved frit navigerende AGV-systemer en dynamisk tilpasning af beskyttelsesområdet. Her stiller ROS-pakkerne (robotoperativsystem på Open-Source-basis) i PSENscan dataene til rådighed til dynamisk navigation af AGV-systemer. Brugerne kan anvende disse til deres egen SLAM-algoritme (Simultaneous Localisation and Mapping). 

Mobil styring på en fleksibel måde
Hvis der skal være flere sikkerhedsfunktioner til rådighed på AGV-systemet, som f.eks. nødstop, kan brugerne anvende en fleksibel produktløsning bestående af PSENscan og det modulopbyggede sikkerhedsrelæ myPNOZ. Hvis kravene ændrer sig, kan myPNOZ suppleres ved en fremtidig udvidelse af funktionsomfanget. Det muliggør en høj grad af fleksibilitet ved udformningen af mobile applikationer.
Med den konfigurerbare, lille styring PNOZmulti 2 med Motion Monitoring-modul tilbyder Pilz også en effektiv og fleksibel løsning til mere komplekse tilpasninger af beskyttelsesområder for frit navigerende AGV-systemer.

Med til den komplette Pilz-løsning hører sikkerhedslaserscanneren PSENscan (kollisionsbeskyttelse af menneske og AGV-system), det modulopbyggede sikkerhedsrelæ myPNOZ, den konfigurerbare, lille styring PNOZmulti 2 (som evalueringsenheder) samt den industrielle firewall SecurityBridge (beskyttelse mod manipulation). (Foto: © Pilz GmbH & Co.KG)
Med til den komplette Pilz-løsning hører sikkerhedslaserscanneren PSENscan (kollisionsbeskyttelse af menneske og AGV-system), det modulopbyggede sikkerhedsrelæ myPNOZ, den konfigurerbare, lille styring PNOZmulti 2 (som evalueringsenheder) samt den industrielle firewall SecurityBridge (beskyttelse mod manipulation). (Foto: © Pilz GmbH & Co.KG)

Med til den komplette Pilz-løsning hører sikkerhedslaserscanneren PSENscan (kollisionsbeskyttelse af menneske og AGV-system), det modulopbyggede sikkerhedsrelæ myPNOZ, den konfigurerbare, lille styring PNOZmulti 2 (som evalueringsenheder) samt den industrielle firewall SecurityBridge (beskyttelse mod manipulation). (Foto: © Pilz GmbH & Co.KG)

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Presseansvarlig

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk