Ostfildern, 5. apr. 2022

Det nye remote-I/O-modul PDP67 PN sparer plads i styreskabet og på lageret – fleksibel decentral automatisering – inklusive sikkerhed

Med det nye remote-I/O-modul PDP67 PN udvider Pilz sin produktportefølje til både decentrale applikationer og applikationer direkte i arbejdsområdet. Takket være dets robuste konstruktion med kapslingsklasse IP67 kan modulet installeres lige ved maskinen. Profinet/Profisafe-interface og universaltilslutninger, der kan konfigureres som ind- eller udgange, gør PDP67 PN ekstra fleksibelt. Eftersom der kun er behov for en modulvariant, sparer brugerne plads og omkostninger til lagerføring.

Decentrale I/O-systemer er vigtige moduler til fleksible og modulopbyggede automatiseringsløsninger. Det nye remote-I/O-modul PDP67 PN, der har kapslingsklasse IP67 og et robust trykstøbt hus af zink, er optimalt egnet til pladsen lige ved maskinen. Det sørger pålideligt for sikkerheden også uden for styreskabet ved temperaturer fra -30°C til 70°C.

Pladsbesparende
Takket være M12-stikkene kan sensorer og aktuatorer enkelt og hurtigt forbindes til PDP67-modulet. Den omfattende ledningsføring bortfalder. Det sparer ikke kun tid ved idrifttagningen, brugerne nyder også godt af den enkle udvidelse af modulopbyggede produktionsanlæg. Takket være universaltilslutninger, der både kan konfigureres som ind- og udgange, skal brugerne kun have én variant af modulet PDP67 PN på lager. Dermed sparer PDP67 PN også plads på lageret.

Kan anvendes universelt med Profinet/Profisafe 
Det nye remote-I/O-modul kan både integreres i netværk med remote-IO-systemet PSSuniversal 2 fra Pilz og i andre Profinet/Profisafe-netværk. 
Det gør PDP67 PN til en prisvenlig og fleksibel løsning, således at både sikre og ikke-sikre sensorer og aktuatorer kan overvåges decentralt i miljøer med ekstreme temperaturer. Ud over anvendelse inden for områderne emballageteknik, robotteknologi og presser er PDP67 PN takket være stikkets benkonfiguration i overensstemmelse med AIDA-standarden (de tyske bilproducenters automatiseringsinitiativ) særdeles velegnet til bilindustrien

Yderligere oplysninger om produktet finder du her

Remote-I/O-modulet PDP67 PN er den prisvenlige, hurtige og fleksible løsning til at overvåge sikre og ikke-sikre sensorer og aktuatorer direkte i arbejdsområdet. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)
Remote-I/O-modulet PDP67 PN er den prisvenlige, hurtige og fleksible løsning til at overvåge sikre og ikke-sikre sensorer og aktuatorer direkte i arbejdsområdet. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Remote-I/O-modulet PDP67 PN er den prisvenlige, hurtige og fleksible løsning til at overvåge sikre og ikke-sikre sensorer og aktuatorer direkte i arbejdsområdet. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Presseansvarlig

Telefon:
E-mail: