Få et hurtigt og omfattende overblik over et anlæg: Det kan lade sig gøre med den webbaserede visualiseringssoftware PASvisu fra Pilz. I den nye version understøtter PASvisu nu også Modbus/TCP-protokollen. Protokollen muliggør hurtig tilslutning af alle styringer samt andre industrielle komponenter. En del af opdateringen er også en "secure" Client/Server-forbindelse til sikker overførsel af dataene fra PASvisu-serveren til visualiseringen hos brugeren.
Ostfildern, 26. aug. 2021
Den webbaserede visualiseringssoftware PASvisu fås nu med Modbus/TCP-interface og Secure-Client – åben for alle visualiseringsopgaver – og samtidig "secure"
Fra den nye version v1.10 til PASvisu understøtter den webbaserede visualiseringssoftware ud over OPC UA også protokollen Modbus/TCP. Dermed er det nemt at udveksle procesdata mellem PASvisu og næsten ethvert styringssystem. Derudover kan data fra forskellige styringer bearbejdes samtidig i et visualiseringsprojekt.
Takket være denne åbne struktur er der ikke behov for ændringer af den eksisterende automatiseringsinfrastruktur ved brug af PASvisu: PASvisu kan anvendes til eksisterende maskiner med de aktuelle styringer. Derudover er det muligt at få vist data på næsten alle terminaler, f.eks. på HMI'er der allerede er indbygget i maskinen, eksterne pc'er eller tablets.
Bedre Security ved dataudveksling takket være "Secure-Client"
En nyhed er også den "secure" Client/Server-forbindelse. Al datatrafikken mellem PASvisu-Clients, Builder og serveren er nu komplet krypteret. Endvidere er brugerautentificeringen blevet forstærket: Kun autentificerede clients kan logge ind på PASvisu-serveren. Det forebygger manipulationer og garanterer sikker dataoverførsel i hele visualiseringsprojektet.
Yderligere oplysninger om produktet finder du her

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark
Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk
Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk