Det nye sikkerhedskort PMCprotego S3 udvider den drevintegrerede Safe-Motion-løsning PMCprotego DS med flere sikre Motion-Monitoring-funktioner i overensstemmelse med EN 61800-5-2. Med disse funktioner kan der nu på forhånd fleksibelt og individuelt konfigureres en applikationsspecifik fejlreaktion via engineering-værktøjet PASmotion. Det reducerer perioderne med maskinstilstand, således at anlæggene trods meget forskellige sikkerhedskrav hele tiden opnår deres maksimale produktivitet. Det giver lange oppetider.
Ostfildern, 5. okt. 2021
Det nye sikkerhedskort PMCprotego S3 udvider den drevintegrerede Safe-Motion-løsning PMCprotego DS fra Pilz – altid det sikreste drev-feedback!
Blandt de øvrige sikre Motion Monitoring-funktioner er sikkert overvåget bevægelsesretning (SDI-M), sikkert overvåget trin (SLI-M), sikkert overvåget hastighed (SLS-M) samt sikkert overvåget driftsstop (SOS-M), sikkert overvåget position (SLP-M) og sikkert overvåget hastighedsområde (SSR-M).
PMCprotego S3 giver takket være de nye funktioner større fleksibilitet under engineering.
Sikkerhedsfunktioner med sikker kommunikation giver fleksibilitet
Den sikre og hurtige kommunikation i forbindelse med PMCprotego S3 foretages via realtids-Ethernet SafetyNET p RTFL. Dette muliggør nu også sikker tværgående kommunikation mellem alle drev i applikationen, som er udstyret med sikkerhedskort. Her kan udgangene på sikkerhedskortet SafetyNET p RTFL også anvendes virtuelt: Denne fleksible anvendelse reducerer arbejdet med ledningsføring og sparer dermed omkostninger til hardware.
Åben, samlet pakke reducerer arbejdet
Den drevintegrerede løsning kan nu også tilsluttes direkte til den konfigurerbare, lille styring PNOZmulti 2 via SafetyNETp. Derudover er den åben i forhold til de gængse motortyper og feedback-systemer på markedet og understøtter desuden standardkommunikation via EtherCAT og Profinet. Man får således en åben samlet pakke bestående af en sikker drevløsning og en sikker styring, der ganske let kan integreres i eksisterende applikationer. Åbenheden giver maskinproducenter stor fleksibilitet, og man sparer yderligere arbejde og omkostninger.
Værktøj fremskynder idrifttagningen
For at opnå hurtig idrifttagning stiller engineering-værktøjet PASmotion ud over parametrering af sikkerhedskortet også konfiguration af servoforstærkeren og Motion Control-styringen til rådighed i ét værktøj. I engineering-værktøjet kan brugerne hurtigt sammensætte "deres" funktioner ved hjælp af certificerede moduler: Modulerne kan hurtigt forbindes og samles, og ind- og udgangene kan tilknyttes frit og individuelt. Derudover kan virtuelle ind- og udgange mappes via SafetyNET p RTFL, og fysiske ind- og udgange kan også mappes til sikkerhedsfunktionerne i den grafiske editor, hvilket sparer yderligere tid. Dermed får brugerne deres individuelle drevløsning og understøttes med en fleksibel og intuitiv konfiguration. Det sparer tid og sikrer hurtig idrifttagning.
Dimensionering af drev fra samme virksomhed
Pilz tilbyder endvidere komplet engineering samt serviceydelser til løsninger fra PMC-området (Pilz Motion Control) samt nye og eksisterende anlæg (retrofit). Den komplette pakke fra Pilz minimerer tidsforbruget til dimensionering af alle drev. Det bevirker, at anlæg – bl.a. inden for emballageteknik, fordi der her skal foretages sikker koordination af et stort antal akser – er enklere at tage i drift. Både maskinproducenter og -brugere nyder godt af applikationsspecifikke og hurtige totalløsninger, der sparer tid og omkostninger og samlet set øger produktiviteten.
Yderligere oplysninger om emnet finder du her

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark
Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk