Danmark | dansk

Ostfildern, 4. dec. 2017

PSENvip Long Range – sikkerhed i fuld længde!

Nu kan du få en ny Long-Range-variant til det kamerabaserede beskyttelsessystem PSENvip 2 fra Pilz til kantpresser: PSENvip Long Range er den første beskyttelsesanordning med et beskyttelsesområde på op til 18 meter. Dermed egner det robuste beskyttelsessystem sig også optimalt til overvågning af specialpresser som f.eks. tandempresser. Samtidig opfylder det kamerabaserede beskyttelsessystem alle gængse sikkerhedsstandarder samt EN 12622, således at PSENvip 2 både er enkelt at håndtere og giver maksimal produktivitet.

Det er enkelt at foretage ombygningen til den nye variant, fordi det kun er modtagerenheden, der skal udskiftes. Med PSENvip Long Range kan man f.eks. overvåge tandempresser sikkert med kun et beskyttelsessystem. Anvendelsen af dette system overflødiggør også en kombination af medkørende beskyttelsesanordning og lysgitre, således at du allerede kan spare på investeringsomkostningerne.
Med Long-Range-varianten får brugerne også et Hot-Plug-kompatibelt beskyttelsessystem: Dvs. at der kan stilles to kantpresser ved siden af hinanden. Det er muligt, fordi sender og modtager i midten blot kan klappes væk. Senderen på maskine 1 arbejder så blot videre med modtageren på maskine 2, uden genstart. På denne måde undgås unødvendige stilstandsperioder, og produktiviteten øges.

Få mere at vide om PSENvip 2 her.

Det kamerabaserede beskyttelsessystem PSENvip 2 stiller som en nyhed en variant til specialpresser til rådighed: PSENvip Long Range er optimalt til kantpresser med overvågning op til 18 meter.
Det kamerabaserede beskyttelsessystem PSENvip 2 stiller som en nyhed en variant til specialpresser til rådighed: PSENvip Long Range er optimalt til kantpresser med overvågning op til 18 meter.

Det kamerabaserede beskyttelsessystem PSENvip 2 stiller som en nyhed en variant til specialpresser til rådighed: PSENvip Long Range er optimalt til kantpresser med overvågning op til 18 meter.

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Presseansvarlig

Telefon:
E-mail: