Danmark | dansk

Ostfildern, 1. jan. 1970

De konfigurerbare styringssystemer PNOZmulti 2 til sikkerhed og automatisering med endnu flere tilslutningsmuligheder – mere, hurtigere, mere fleksibelt

Basismodulet i det konfigurerbare styringssystem PNOZmulti 2 er blevet udvidet: Nu kan der tilsluttes op til 12 sikre udvidelsesmoduler på højre side. Derudover fås der et nyt udgangsmodul med 14 halvlederudgange til standardapplikationer. Dermed kan man nu med PNOZmulti 2 implementere større projekter enkelt og fleksibelt samt administrere flere projekter parallelt.

Udvidelsesmodulerne tillader en mere nøjagtig tilpasning af styringens opbygning til applikationen. Dette gør det muligt at give opbygningen en finere granularitet, fordi antallet af ind- og udgangsmoduler samt Motion-Monitoring-moduler kan vælges ud fra applikationen. Der er nemlig ingen ind- og udgange på basismodulet PNOZ m B1. På denne måde sparer brugerne omkostninger, fordi de kun betaler for de funktioner, som de rent faktisk også har behov for. Derudover kan hardwaren konfigureres helt enkelt ved hjælp af softwareværktøjet PNOZmulti Configurator, hvor online-hjælpen er til rådighed under parametreringen. Dermed sparer brugerne ikke bare omkostninger, men også tid.

Modul også til automatiseringsfunktioner
Som noget nyt fås der også et standard-udgangsmodul til automatiserings-applikationer. Via modulets 14 halvlederudgange kan man styre funktioner som f.eks. signallamper og akustiske signaler. Modulet kan også bruges til at overføre sikkerhedsstyringens signaler til driftsstyringen. Hertil hører bl.a. meddelelser om nødstop-knappers og beskyttelsesdøres tilstand.

Hurtigere information
Nyt i sortimentet er tilslutningen til Modbus/TCP. Dette sker direkte via basismodulet PNOZ m B1. Dermed sparer brugerne hardware og kan nu kommunikere hurtigere. Samtidig muliggør basismodulet PNOZ m B1 en komfortabel diagnose: Diagnosen er gjort lettere ved hjælp af et belyst display samt tydelige diagnosetekster, der kan aktiveres via diagnoseløsningen PVIS fra Pilz. Der kan også vises kundespecifikke tekster, f.eks. på det pågældende lands sprog. Ved hjælp af den optimerede diagnose opnår man korte stilstandsperioder og lange oppetider.

Legende let overgang
Der er mulighed for op til 1.054 logiske forbindelser (forbindelseslinjer) med basismodulet PNOZ m B1 i softwareværktøjet PNOZmulti Configurator. På denne måde kan også store projekter konfigureres sikkert. Det er muligt at gemme flere projekter samtidigt på en USB-stick, som administreres af en projektmanager.
Brugerne kan derudover overtage eksisterende projekter via migrationshjælpen i softwareværktøjet: Migrationsassistenten hjælper med hardwareomstillingen i forbindelse med eksisterende projekter, som skal overføres fra PNOZmulti eller PNOZmulti Mini til PNOZmulti 2-projekter. Efter installationen i PNOZmulti Configurator kan du i vinduet "What’s new?" se en video om migrationsassistenten. Dermed er alt projektindhold konfigureret enkelt og hurtigt, således at brugerne sparer tid og omkostninger i forbindelse med deres projekter.
Endnu en nyhed i PNOZmulti Configurator til basismodulet PNOZ m B1 er funktionsmodulet til trædemåtter. Med dette modul kan alle gængse trædemåtter på markedet overvåges sikkert.

Global sikkerhedsstandard for alle maskintyper
De konfigurerbare styringssystemer PNOZmulti 2 kan anvendes fleksibelt i hele branchen, fordi det er åbne styringssystemer, der er uafhængige af den overordnede drifts- eller anlægsstyring. Samtidig giver de maksimal sikkerhed: Afhængigt af applikation indtil PL e og SIL CL 3. PNOZmulti 2 er også certificeret over hele verden og kan anvendes uafhængigt af maskintype, anlægstype, land og branche. Dermed kan de konfigurerbare styringssystemer anvendes internationalt til sikkerheds- og automatiseringsfunktioner. En fordel for de maskinproducenter, der ønsker at eksportere til udlandet.

Maksimal opbygning af det konfigurerbare styringssystem PNOZmulti 2: – nu er der op til 12 sikre udvidelsesmoduler og et nyt standard-udgangsmodul til automatisering til rådighed.

Maksimal opbygning af det konfigurerbare styringssystem PNOZmulti 2: – nu er der op til 12 sikre udvidelsesmoduler og et nyt standard-udgangsmodul til automatisering til rådighed.

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Presseansvarlig

Telefon:
E-mail: