Pilz på Hannover-messen 2014 i hal 9, stand D17 – Automatisering: komplet og enkelt!

Den komplette udbyder af sikker automatisering, Pilz fra Ostfildern, præsenterer produktnyheder og brancheløsninger på årets Hannover-messe under mottoet

Ostfildern, 11/02/2014

På Hannover-messen 2014 præsenterer Pilz under mottoet "Automatisering: komplet og enkelt" brancheløsninger samt produktnyheder, der dækker områderne sensorteknologi samt styrings- og drevteknik inklusive software. Programmet af serviceydelser fra Pilz med skræddersyede løsninger afrunder præsentationen på messen.

"Med vores messedeltagelse understreger vi anvendelsesområderne for vores applikationer: Produkterne og løsningerne er for alle brancher – uanset om der er tale om enkle, mellemstore eller store komplekse maskiner eller anlæg – ikke kun en komplet og enkel, men også økonomisk løsning", forklarer Renate Pilz, formand for bestyrelsen.

Sikre beskyttelsesdørssystemer med mere end én funktion
I forbindelse med PSEN-sensorteknologi viser Pilz bl.a. nye varianter med mulighed for integrerbare betjeningselementer fra de sikre beskyttelsesdørssystemer i PSEN-produktserien. Ligesom alle andre beskyttelsesdørssystemer fra Pilz opfylder dette kravene i den nye standard EN ISO 14119.
Derudover præsenterer virksomheden fra Ostfildern driftstypevælgeren PITmode med hele to funktioner (regulering af adgangsautorisation og valg af driftstype) i et funktionelt og aktuelt design: Det nye er driftstypevælgerens selvforklarende ikoner, der er udformet specielt til produktionen af værktøjsmaskiner, og som gør, at den kan anvendes internationalt og er i overensstemmelse med de forskellige standarder.

Pilz Motion Control suppleres med flere størrelser
Et andet hovedpunkt er præsentationen af komplette systemer inden for drevteknik. Her præsenteres to nye størrelser af de energieffektive servomotorer PMCtendo SZ, der supplerer produktserien Pilz Motion Control.

Ny editor til standard og/eller sikkerhed
I automatiseringssystemet PSS 4000 præsenterer udbyderen af komplette anlæg til sikker automatisering bl.a. den nye editor PAS LD (Ladder Diagram, visning af stigediagrammer). Med denne editor kan man oprette sikkerhedsrelaterede programmer, programmer til automatiseringsopgaver og en kombination af begge.

Helhedsløsninger til mange forskellige brancher
Pilz kan levere sine produkter og serviceydelser til alle brancher. På dette års messe fokuserer Pilz især på løsninger til klassisk maskinproduktion inden for brancherne emballering og værktøjsmaskiner samt presser. Der præsenteres dog også automatiseringsløsninger til området "Metropolitan Solutions": Til mobilitet, logistik og bygningsteknik. Bl.a. understreger Pilz i Hannover, at de gennemprøvede sikkerheds- og automatiseringsløsninger også kan anvendes i urbane infrastrukturer som f.eks. automatisering i bygninger.

Skræddersyede serviceydelser
Programmet med skræddersyede serviceydelser er også en del af messedeltagelsen. Serviceydelser fra Pilz giver maksimal oppe-tid og anlægssikkerhed og supplerer Pilz-produktporteføljen – med alt lige fra risikovurdering over sikkerhedskonceptet til CE-certificering.

Automatiseret Pilz-fodboldhold demonstrerer det perfekte samspil
Dette års demonstrationsmodel på Pilz-standen anskueliggør samspillet mellem alle komponenter og systemer: Med inspiration fra fodbold-verdensmesterskabet 2014 kan de besøgende selv opleve det perfekte samspil mellem sensorteknologi, styrings- og drevteknik samt visualisering og spille bordfodbold mod et hold, der er automatiseret med Pilz-produkter.

Pilz udstiller i hal 9, stand 17. Du kan få yderligere oplysninger om Pilz' messedeltagelse her: https://www.pilz.com/de-DE/hannover-messe