Nyt tilbehør til lysgitret PSENopt fra Pilz – modstandsdygtigt mod stød og co.

Ved hjælp af nyt tilbehør kan de optoelektroniske beskyttelsesanordninger PSENopt fra Pilz anvendes i alle længder til kapslingsklasserne indtil IP6K9K.

Ostfildern, 27/03/2013

Der er nu nyt tilbehør til lysgitret PSENopt fra Pilz som f.eks. beskyttelsespæle, -kabinetter og omdirigeringsspejle. De nye beskyttelseskabinetter kan anvendes i alle længder til kapslingsklasserne indtil IP6K9K. Dermed kan lysgitrene fra Pilz anvendes i alle miljøer med kondensation eller høj fugtighed. Ved hjælp af de nye beskyttelsespæle er lysgitrene nu også sikkert beskyttet mod kollision og vibration og dermed velegnede til anvendelse i barske miljøer. Lysgitret PSENopt kan anvendes på alle områder inden for konstruktion af maskiner, især i forbindelse med emballage, levnedsmidler og logistik giver PSENopt fordele på grund af dets nye tilbehør.

Med de nye beskyttelsespæle er lysgitrene nu også sikkert beskyttet mod stød, kollision og vibrationer i barske industrimiljøer. Montering af omdirigeringsspejle, der muliggør enkel omdirigering af lysgitterstrålerne, sikrer et større beskyttelsesområde uden sikring med yderligere lysgitre.

Med de nye beskyttelseskabinetter er lysgitrene PSENopt fra Pilz også særligt velegnede, når maskiner f.eks. på grund af strenge hygiejnekrav skal rengøres med højtryksspuling eller aggressive midler. Alle lysgitrenes ydermaterialer og tilslutningskabler har stor kemisk modstandsevne. De giver på grund af deres lange levetid ikke kun en høj grad af beskyttelse af investeringen, men giver også anlæggene minimale stilstandstider. Lysgitrene er også enkle at vedligeholde ved hjælp af en indbygget diagnosefunktion med LED.

Beskyttelseskabinettet muliggør ud over hurtig montering også individuel justering ved hjælp af drejelige monteringsvinkler. Dermed kan PSENopt anvendes i alle retninger, hvilket hjælper med til at forbedre arbejdspladsens ergonomi.

Produkter og serviceydelser i forbindelse med PSENopt
PSENopt-porteføljen omfatter lysbomme og -gitre samt lystæpper. PSENopt giver beskyttelse af fingre, hænder og krop i overensstemmelse med EN/IEC 61496-1/-2 og er en effektiv løsning i kombination med sikker styringsteknik fra Pilz. Takket være alsidigt tilbehør kan der findes en passende løsning til alle anvendelsesområder: Ud over kabler og tilslutningsstik er der teststænger, justeringshjælp og muting-lamper. Integrerede ekstrafunktioner som muting, afblænding, kaskadeopkobling og tilbagemeldingsovervågning supplerer funktionaliteten.

Pilz har desuden et uafhængigt inspektionsorgan, der er akkrediteret af det tyske akkrediteringsorgan (DAkkS) i henhold til kravene i DIN EN ISO/IEC 17020. Inspektionsorganet udfører også sikkerhedsinspektioner af berøringsfrit beskyttelsesudstyr til alle gængse typer optoelektroniske beskyttelsesanordninger. Dermed kan producenter og brugere være sikre på, at de har opfyldt alle officielle krav til kontroller.

Kontaktperson:

Mike Milther Uppdal
Press Relations
Denmark
Telephone: +45 74436332
E-Mail: m.uppdal@pilz.dk