Россия | русский

г. Остфильдерн, 14 февр. 2019 г.

Контроль доступа и выбор режима работы: теперь в модульном исполнении – сочетание безопасности и защиты.

Компания Pilz предлагает модульную систему управления доступом и выбора режимов работы PITmode fusion. Модульная система отличается более высокой гибкостью при функционально безопасном выборе режима работы и контроле доступа к машинами и оборудованию. Таким образом, система PITmode fusion обеспечивает эффективный выбор режима работы и управление доступом, которые отвечают одновременно требованиям безопасности и защиты.

Новая система PITmode fusion состоит из считывающего устройства PITreader, работающего на основе технологии радиочастотной идентификации (РЧИД), интегрированного веб-сервера и блока безопасной оценки (ББО). Модульная конструкция позволяет дополнительно интегрировать систему PITmode fusion в конструкцию существующих панелей управления. При этом можно использовать существующие кнопки, что обеспечивает пользователю лучшие эксплуатационные возможности. Устройства PITmode применяются в машинах и оборудовании, где выполняется переключение между управляющей последовательностью и режимами работы.

Доступ только при наличии разрешения!
Авторизованные пользователи получают доступ к оборудованию в соответствии с индивидуальными задачами на кодированном RFID-ключе. Вы можете установить до пяти безопасных режимов работы, в том числе автоматический режим, режим ручного вмешательства в условиях ограничения или сервисный режим. Ключ устанавливается в панель управления, ББО определяет заданный режим работы, а PITreader обеспечивает функционально безопасное переключение. Таким образом предотвращается неправомерное использование и постороннее вмешательство. Пользователи получают преимущество более высокой эксплуатационной готовности оборудования.

Повышенная степень безопасности
Считывание и запись RFID-ключей осуществляется в устройстве PITreader. Для повышения защиты от постороннего вмешательства ключи можно кодировать с применением используемых в конкретной компании программируемых устройств PITreader. Это значит, что ключи содержат защищенную паролем подпись. Для всех ключей, не имеющих кодирования компании, доступ будет ограничен. Кроме того, RFID-ключи и PITreader могут применяться для реализации управления доступом на основании групп. В этом случае разные права доступа с одинаковыми разрешениями распространяются на все группы, а не на отдельных лиц. Это упрощает назначение и управление разрешениями доступа для компаний с несколькими (в том числе международными) представительствами. Уменьшается объем административной работы и экономится время.

Возможность выполнения дополнительных задач
Помимо выбора режима работы и управления доступом система PITmode fusion может применяться также для реализации широкого спектра функций. Она может служить простой заменой клавишному переключателю на панели управления или применяться для управления доступом к вспомогательным функциям оборудования. Кроме всего прочего данная система позволяет создать в свободной области пользователя комплексную многоуровневую матрицу разрешений с различными группами и разрешениями. Эти функции интегрированы на RFID-ключе, который заменяет дополнительные механические ключи или карты доступа. Это упрощает работу для пользователя.

Универсальные в применении версии
Помимо модульного исполнения доступны также две другие версии системы PITmode. PITmode – это компактное комплексное устройство, в состав которого входят кнопки выбора режима работы и блок безопасной оценки, что позволяет сэкономить пространство при установке. Считывающее устройство PITreader может применяться для управления правами доступа. Оно особенно универсально при использовании в качестве автономного устройства или совместно с контроллером Pilz, таким какконфигурируемый компактный контроллер PNOZmulti или система автоматизации PSS 4000. PITmode и PITmode fusion позволяют функционально безопасно выбирать режим работы и контролировать доступ вплоть до уровня безопасности PL d.

Компания Pilz будет представлена в зале 9, стенд D 17. Дополнительная информация доступна здесь

В модульной системе управления доступом и  выбора режимов работы PITmode сочетаются функции безопасности и защиты.
В модульной системе управления доступом и  выбора режимов работы PITmode сочетаются функции безопасности и защиты.

В модульной системе управления доступом и выбора режимов работы PITmode сочетаются функции безопасности и защиты.
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
Центральный офис

Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru