г. Остфильдерн, 12 мар. 2020 г.

Компания Pilz на «Международной специализированной выставке упаковочных технологий, материалов и оборудования Interpack 2020», Дюссельдорф, павильон 18, стенд 18B02 — «Умная» и безопасная упаковка!

В рамках «Выставки упаковочных технологий, материалов и оборудования Interpack 2020», которая пройдет в этом году, автоматизационная компания Pilz основное внимание уделит гибким системным решениям для упаковочных машин. Помимо безопасности оборудования также будут затронуты вопросы промышленной безопасности для упаковочной отрасли. В частности для специалистов по автоматизации будет подробно раскрыта тема безопасного управления доступом.

Посетители выставки Interpack могут испытать в действии модель защитного ограждения Pilz и ознакомиться с широким спектром вариантов применения модульной системы защитных ограждений в упаковочной отрасли.

Безопасность во всех аспектах
В состав модульной системы защитных ограждений от компании Pilz входят индивидуальные решения для защитных ограждений, идеально адаптированные к требованиям самых разнообразных применений в упаковочной отрасли. Для выполнения конкретных задач различные компоненты можно комбинировать. «Датчик защитного ограждения PSENmlock с последовательным подключением» может использоваться в сочетании с устройством диагностики безопасности от Pilz, обеспечивая дополнительные возможности, особенно в тех случаях, когда приходится часто вмешиваться в упаковочный технологический процесс: все это позволяет целенаправленно и, соответственно, эффективно контролировать отдельные датчики и ограждения.

Безопасность начинается с контроля доступа
Безопасное управление доступом к установке и оборудованию также важно в упаковочной отрасли. Решения в области автоматизации должны учитывать этот аспект. На этот случай у компании Pilz имеется конфигурируемый, безопасный компактный контроллер PNOZmulti 2, обеспечивающий выбор режима работы и управление разрешениями на доступ. Будучи системным решением, компактный контроллер работает совместно с блоком считывания PITreader из состава системы выбора режима работы и управления разрешениями на доступ PITmode, обеспечивая комплексный контроль доступа и функционально безопасный выбор режима работы. В этом случае «безопасная» прослеживаемость гарантируется за счет применения технологии кодирования RFID сигналов в ретрансляторе. Именно так решение в составе компактного контроллера, а также системы выбора режима работы и управления разрешениями на доступ обеспечивает как защиту, так и промышленную безопасность производственных циклов упаковки.

Аппаратное обеспечение для комплексных концепций обеспечения безопасности
Для оптимальной работы упаковочного оборудования требуется индивидуальная концепция обеспечения безопасности будь то первичная, вторичная упаковка или упаковка при сходе с конвейера. Область промышленной безопасности – особенно в части защиты конфиденциальных данных – приобретает все более важное значение, например, для гарантирования эксплуатационной готовности упаковочного оборудования. Требуется комплексный подход к защите и безопасности, в основе которого должны лежать соответствующие аппаратные решения. В Дюссельдорфе компания Pilz покажет, как сетевое устройство защиты SecurityBridge может защитить конфигурируемый, безопасный компактный контроллер PNOZmulti и систему автоматизации PSS 4000 от Pilz от сетевых атак и несанкционированного доступа, особенно в пищевой и фармацевтической промышленности. Это позволяет заблокировать манипуляции извне или атаки на упаковочные линии.

Компания Pilz будет представлена в павильоне 18, стенд 18BO2. Более подробную информацию об изделиях компании Pilz, представленных на выставке, можно получить по адресу: www.pilz.com/interpack

Посетители выставки Interpack могут испытать в действии модель защитного ограждения Pilz на стенде компании Pilz и ознакомиться с широким спектром вариантов применения модульной системы защитных ограждений в упаковочной отрасли. (Фото: Pilz GmbH & Co. KG)
Посетители выставки Interpack могут испытать в действии модель защитного ограждения Pilz на стенде компании Pilz и ознакомиться с широким спектром вариантов применения модульной системы защитных ограждений в упаковочной отрасли. (Фото: Pilz GmbH & Co. KG)

Посетители выставки Interpack могут испытать в действии модель защитного ограждения Pilz на стенде компании Pilz и ознакомиться с широким спектром вариантов применения модульной системы защитных ограждений в упаковочной отрасли. (Фото: Pilz GmbH & Co. KG)
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
Центральный офис

Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru