TÜV Süd сертифицирует процессы разработки компании по автоматизации Pilz в соответствии с международным стандартом безопасности IEC 62443-4-1. Таким образом, безопасность процессов разработки, принятых в компании Pilz, может быть подтверждена: Начиная с этапа проектирования изделия ведется системная работа с функциями безопасности: выявляются риски и, в идеальном случае, их возникновение в конечном изделии уже не допускается. Это дополнение к существующей сертификации управления функциональной безопасностью позволяет с этого момента обеспечить двойную безопасность клиентам компании Pilz.
г. Остфильдерн, 27 апр. 2022 г.
TÜV Süd сертифицирует разработку продукции Pilz в соответствии с IEC 62443-4-1 - разработка Pilz безопасна - и надежна
В серии международных стандартов IEC 62443 содержится нормативная база для промышленной безопасности в автоматизации. С тем, чтобы обеспечить «безопасную» разработку изделий, вспомогательный стандарт IEC 62443-4-1 описывает требования «Безопасного процесса жизненного цикла разработки» (SDL-процесс). Данный процесс призван гарантировать обнаружение и исключение уязвимостей на протяжении всего жизненного цикла системы и отдельных компонентов. Например, этот процесс также требует соответствующей квалификации и обучения разработчиков, прозрачности требований безопасности вплоть до их выполнения, а также проведения всех необходимых тестов безопасности.
TÜV Süd протестировала процессы разработки компании Pilz. Результат: Компания Pilz выполняет требования стандарта, заранее учитывает потенциальные риски и таким образом гарантирует безопасность своей продукции еще на стадии разработки.
Pilz safety уделяет первостепенное внимание промышленной безопасности
Компания Pilz уже около 20 лет проводит испытания и сертификацию своей системы управления функциональной безопасностью (FSM) с помощью TÜV Süd. «Поскольку мы являемся производителем компонентов, связанных с безопасностью, наши процессы в этой связи уже хорошо разработаны и документированы. Поэтому дополнительное соблюдение указанных требований безопасности не составило большого труда», - объясняет Томас Пильц, управляющий партнер компании Pilz GmbH & Co. KG. «Сертификация подчеркивает важность промышленной безопасности. Стратегически это так же важно, как и сертификация функциональной безопасности. Безопасность обеспечивает защиту, а защита сохраняет здоровье и жизни людей. Теперь, когда наши разработки сертифицированы в соответствии с IEC 62443-4-1, мы замкнули эту цепочку, обеспечив нашим клиентам промышленную безопасность, необходимую промышленности в эпоху международных сетей передачи данных».
ООО "Пильц Рус"
Ленинский пр., д. 160, литера А, офис 702
196247 Санкт-Петербург
Россия
Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru
Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru