Новинка в ассортименте Pilz - первый в мире комплекс безопасности для контроля защитных зон, созданный на основе радиолокационной технологии В состав комплекса входит безопасная радарная система «LBK System» производства Inxpect S.p.A. и конфигурируемый компактный контроллер PNOZmulti 2. Данный комплекс обеспечивает безопасность и экономичность контроля даже в самых неблагоприятных условиях окружающей среды - в условиях производства с большим количеством пыли, например, на деревообрабатывающем предприятии, либо при наличии сооружений сложной геометрии. К преимуществам безопасной радарной системы относится высокая производительность установки или машины несмотря на неблагоприятные условия окружающей среды.
г. Остфильдерн, 23 мая 2019 г.
Новинка в ассортименте Pilz - первый в мире безопасная радарная система. Безопасность даже в самых сложных условиях окружающей среды!
Безопасная радарная система расширяет портфолио технических сенсорных средств PSEN марки Pilz.
Комплекс из радарного датчика и контроллера
Безопасная радарная система в зависимости от выполняемых задач имеет в своем составе до шести радарных датчиков и один блок управления. Прибавьте к этому настраиваемый компактный контроллер PNOZmulti 2, который в составе системы отвечает за безопасность. В случае возникновения сбоя и нарушения границы защищаемой зоны контроллер PNOZmulti гарантирует безопасное и надежное выполнение алгоритма защитных действий. Безопасную радарную систему можно применять до уровня SIL 2, PL d, категория 2.
К функциям, относящимся к безопасности, обеспечиваемым данной системой, относится «функция обнаружения», когда машина переводится в безопасное состояние в момент пересечения границы опасной зоны, плюс блокировка повторного пуска, которая исключает возможность автоматического пуска машины в случае нахождения человека в опасной зоне. Размеры защитной зоны составляют до 15 x 4 м при угле раскрыва 110° по горизонтали и 30° по вертикали.
Универсальность при наружной установке и при работе в экстремальных условиях
Компоновка защитной зоны и системы на объекте размещения безопасной радарной системы может быть различной. Защитная зона может быть широкой или узкой в зависимости от размера контролируемого участка. Широкая защитная зона охватывает угол раскрыва 110° по горизонтали и 30° по вертикали. Узкая защитная зона имеет угол раскрыва 50° по горизонтали и 15° по вертикали. Фактические размеры зоны, защищаемой датчиком, зависят от высоты его установки и угла наклона (по вертикали/горизонтали). Ширина зоны может быть задана не более четырех метров. Система может контролировать даже несколько зон в зависимости от числа и угла наклона датчиков, напр. при расположении по кольцевой схеме.
Последовательное соединение для контроля больших зон
Суммарная контролируемая площадь может быть увеличена путем последовательного соединения шести датчиков и расстановки на расстоянии не более 2,5 м друг от друга. Это позволяет полностью укомплектованной системе осуществлять контроль зоны до 15 м. Встроенная функция отключения не только обеспечивает высокую степень удобства, но и повышает производительность. Она может применяться либо ко всему комплексу, либо к отдельным датчикам.
Соответствующий конфигуратор позволяет выбирать датчики и их конфигурацию. Как вариант, можно задать дополнительную сигнальную зону. Это позволяет экономить время, плюс ускоряет процесс ввода машины в эксплуатацию.
Пыль и грязь не проблема
Технология радара безопасности, на которой построена данная система, в принципе нечувствительна к внешним воздействиям, таким как пыль, дождь, свет, искры и даже удары. Поэтому безопасную радарную систему можно использовать везде, где оптоэлектронные датчики и средства не могут гарантировать надежность функционирования. Дополнительно к контролю безопасной зоны с помощью лазерного сканера PSENscan или световых завес PSENopt, первая в мире безопасная радарная система также эффективна для применения в крайне суровых условиях окружающей среды: при наружной установке, в тяжелой промышленности или в деревообработке, к примеру.
Характерно применение в тяжелой промышленности, где в большом количестве присутствует грязь, пыль, стружка и искры от сварки, яркий свет и ударные воздействия. Сюда можно отнести сталеобрабатывающие, литейные и деревообрабатывающие производства. Что касается применения в наружных установках, радарная система обеспечивает безопасность при работе кранов и напольных конвейеров, портов по перевалке навалочных грузов или складских объектов даже в условиях тумана, снегопада и относительно сильного дождя.
Дополнительная информация здесь
ООО "Пильц Рус"
Ленинский пр., д. 160, литера А, офис 702
196247 Санкт-Петербург
Россия
Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru
Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru