Под лозунгом «Защита и безопасность с Pilz» компания Pilz воспользуется виртуальной платформой международной выставки SPS – Smart Production Solutions (24 – 26.11.2020), чтобы показать безопасные решения для интеллектуальной и цифровой автоматизации. В этих решениях в равной степени учитывается безопасность оборудования и промышленная безопасность. Основное внимание уделяется всеобъемлющему контролю доступа при сохранении производительности.
г. Остфильдерн, 20 окт. 2020 г.
Компания Pilz на выставке SPS Connect 2020 – в фокусе безопасные решения для автоматизации, предназначенные для обеспечения всеобъемлющего контроля доступа - сделаем автоматизацию более продуктивной!
Дополнят цифровой выставочный стенд инновационные изделия из линейки сенсорных технологий PSEN (сенсорные технологии Pilz), линейки изделий PMI для управления и мониторинга (машинный интерфейс Pilz) и Конфигурируемые компактные защитные контроллеры PNOZmulti 2. На выставке SPS Connect компания также представит новые изделия из портфеля приводной техники PMC (контроль движения Pilz).
В фокусе: Продуктивные и экономичные решения на базе сенсорных технологий
Решения для защитных ограждений должны быть экономичными и продуктивными, даже когда дело касается доступа. В ассортименте систем защитных ограждений имеется безопасная, механическая система защитного ограждения PSENmech, которая теперь оснащается блокировкой ограждения. Система PSENmech с блокировкой ограждения не позволяет открывать защитное ограждение до того, как опасное движение машинного оборудования не будет остановлено, а также предотвращает случайный перезапуск опасного движения машинного оборудования, пока ограждение остается открытым. Эта система является экономичным решением начального уровня для безопасного мониторинга подвижных средств защиты.
Также имеется дополнение к модульной системе защитного ограждения: теперь для датчика защитного ограждения PSENmlock предлагается модуль рукоятки: в состав модуля рукоятки PSENmlock входит сама рукоятка со встроенным исполнительным механизмом и разъединяющее устройство. Модуль быстро устанавливается и прост в эксплуатации. Благодаря этому пользователь получает комплексное решение для защитного ограждения в одном модуле, обеспечивающее безопасную взаимоблокировку и блокировку ограждения. Кроме того, предлагается лазерный сканер безопасности PSENscan новых типов, обеспечивающий еще более высокую производительность. Связано это с тем, что 17-контактные типы и тип ME (основной энкодер) сканера PSENscan предоставляют в распоряжение пользователей дополнительные цифровые входы и выходы.
Кроме того, теперь можно более наглядно управлять разрешениями на доступ: С помощью индивидуальных ключей радиочастотной идентификации (RFID) сотрудника могут проходить аутентификацию, используя блок кнопок PITgatebox со встроенный модулем PITreader. Это гарантирует, что доступ к установке будет только у уполномоченных сотрудников. В сочетании с модульной системой защитных ограждений можно объединить аспекты безопасности машин и контроля доступа и создать комплексную систему защитных ограждений с учетом прав доступа. Кнопочный блок теперь предлагается в тринадцати конфигурациях, в которых могут быть реализованы различные сочетания кнопок аварийного останова, кнопок и переключателей.
Более производительная визуализация
Для профессиональной визуализации установок и машинного оборудования компания Pilz предлагает решения, в которых PMI (машинный интерфейс Pilz) обеспечивает связь между человеком и машиной. Сегодня в линейку продукции PMI добавляются панели PMIvisu v807 и PMIvisu v812, чтобы обеспечить еще более высокую производительность в этой области. Эти панели дополняют линейку панелей визуализации Pilz и, в сочетании с технологией управления Pilz, обеспечивают комплексное системное решение даже для веб-визуализации. Новая, высокопроизводительная серия состоит из надежной панели PMI v8 и веб-приложения PASvisu.
даже компактный контроллер обеспечивает поддержку широкого спектра
Для конфигурируемого компактного контроллера PNOZmulti 2 предлагаются новые элементы, в том числе новая версия 10.13 программного инструмента PNOZmulti Configurator. Они обеспечивают простое формирование пользовательских программ обеспечения безопасности, которые может выполнять контроллер PNOZmulti 2.
Это же верно и для датчика защитного ограждения PSENmlock из состава модульной системы защитного ограждения, для которого теперь предлагается новый элемент, позволяющий выполнять конфигурацию последовательности сигналов во время блокировки и ее снятия. Более того, контроллер PNOZmulti 2 теперь можно оснастить элементом L-muting, предназначенным для отключения систем световых завес.
С помощью этих новых элементов пользователь может реализовать всевозможные конфигурации для еще более эффективного мониторинга функций обеспечения безопасности.
Эффективное решение для приводной техники!
Помимо прочего необходимость экономии пространства и быстрого ввода машинного оборудования в эксплуатацию также осложняют реализацию технологий для приводной техники. Предлагая новые контроллеры приводов PMC SC6 и PMC SI6, компания Pilz расширяет свой ассортимент за счет включения в него сервоусилителей для одно- или многоосных систем. Оба контроллера приводов отличаются компактной конструкцией: габаритная ширина в 180 мм - это все, что нужно в шкафу управления для шести осей. Для быстрого ввода в эксплуатацию, параметры для данных двигателя просто и надежно задаются с помощью электронной паспортной таблички двигателя. Контроллер привода PMC SI6 подходит для использования в крупных установках и машинном оборудовании с четырьмя и более осями, а компактные автономные контроллеры приводов PMC SC6 со встроенным источником питания предназначены для применения в небольших установках и машинном оборудовании.
Компания Pilz на выставке SPS Connect: Дополнительную информацию можно найти на сайте: www.pilz.com/sps
ООО "Пильц Рус"
Ленинский пр., д. 160, литера А, офис 702
196247 Санкт-Петербург
Россия
Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru
Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru