В линейке настраиваемых компактных защитных контроллеров PNOZmulti 2 от компании Pilz теперь доступен новый индивидуальный базовый блок PNOZ m C0. Чрезвычайно компактный базовый блок имеет ширину всего 22,5 мм и контролирует до четырех функций безопасности на машинах. В зависимости от области применения он может использоваться для выполнения требований безопасности в соответствии с наивысшей категорией уровня безопасности «е» или уровня полноты безопасности CL 3. Таким образом, новый базовый блок обеспечивает высокую производительность на небольших машинах. В результате PNOZ m C0 безопасен, высокопроизводителен и очень экономичен для небольшого оборудования в различных отраслях промышленности и областях применения, таких как упаковка, на роботизированных ячейках или в секторе продуктов питания и напитков, например.
г. Остфильдерн, 22 сент. 2022 г.
Линейка настраиваемых компактных защитных контроллеров PNOZmulti 2 с новым высокопроизводительным индивидуальным базовым блоком – Компактная и экономичная базовая мощность!
Чрезвычайно узкий PNOZ m C0 обладает конструктивными свойствами защитного реле, но при этом обладает такой же мощностью, что и защитный контроллер. Он обеспечивает восемь безопасных входов и четыре безопасных полупроводниковых выхода шириной всего 22,5 мм. Таким образом можно надежно контролировать до четырех функций безопасности. В их числе аварийный останов, контроль защитных ограждений, защитные световые завесы и двуручный пульт управления. Функциональный диапазон и небольшая ширина обеспечивают минимизацию затрат.
Разработка с цифровой поддержкой
Также на данном индивидуальном базовом блоке все схемы безопасности создаются с помощью интуитивно понятного программного инструмента PNOZmulti Configurator, базовая версия которого не требует лицензионных затрат. Начиная с версии 11.1, индивидуальные требования безопасности могут быть реализованы просто и универсально: для этой цели инструмент предоставляет большое количество утвержденных программных блоков для мониторинга функций безопасности вплоть до уровня безопасности «e» / уровня полноты безопасности CL 3. Все созданные архитектуры безопасности могут использоваться независимо от контроллера ПЛК. Таким образом, схему безопасности можно загрузить на устройство непосредственно через USB-кабель и сохранить либо напрямую, либо, в качестве альтернативы, на чиповой карте. Разработка с цифровой поддержкой сводит к минимуму время настройки и, следовательно, затраты на данный этап жизненного цикла. Более того, функции могут быть расширены или изменены в любое время. Это особенно выгодно, если машины производятся серийно, поскольку их можно легко адаптировать к современным требованиям.
Просто проведите расширение при необходимости
Если количество защитных функций на небольших машинах увеличивается, «маленький» проект можно просто перенести с помощью программного инструмента. Будущие расширения установки или машины возможны в любое время: если требуется больше защитных функций, доступны модульные и расширяемые базовые блоки с достаточной производительностью для машин с большим диапазоном функций. В зависимости от требований базовый блок выбирается в соответствии с требуемым вариантом применения. Модульные расширяемые базовые блоки также обеспечивают высокую степень подключения благодаря подключению ко всем распространенным системам полевой шины, удобной диагностике и веб-визуализации. Пользователи пользуются преимуществом высокой гибкости.
Ориентированная на решение широкомасштабная основа
В сочетании, например, с защитными световыми завесами PSENopt II, модульной системой защитных ограждений PSENmlock или кнопками аварийного останова Pitestop от компании Pilz пользователи из самых разных отраслей промышленности и областей применения получают безопасное, комплексное, универсальное решение. Это обеспечивает поддержку в упаковочной промышленности, а также в пищевой промышленности и производстве напитков, например, на разливочных машинах. А в робототехнике или производстве специального оборудования решения, использующие новый индивидуальный базовый блок, обеспечивают большую производительность и экономичность машин.
Дополнительную информацию об изделии см. здесь
ООО "Пильц Рус"
Ленинский пр., д. 160, литера А, офис 702
196247 Санкт-Петербург
Россия
Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru
Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru