Группа компаний Pilz продолжает следовать курсом развития несмотря на экономический спад: в прошлом - 2018 - финансовом году оборот компании составил 345 миллионов евро (+2,1 %). Впервые численность работников превысила 2500 человек.
г. Остфильдерн, 23 мая 2019 г.
Умеренный рост оборота и увеличение численности персонала в компании Pilz в 2018 году - «Рост в непростых условиях»
«Замедление экономического роста и неопределенность в глобальной экономике стали основными факторами, которые не позволили нам достигнуть показателей оборота на 2018 год. Тем не менее, в целом мы удовлетворены тем, как развивается компания. Мы постоянно инвестируем в исследования и разработки, а также наращиваем производственные мощности. Поэтому у нас есть все, чтобы удовлетворить перспективные требования рынка», - говорит Управляющий партнер компании Pilz GmbH & Co.KG Сюзанна Куншерт
Умеренный рост оборота
В 2018 финансовом году Группа компаний Pilz увеличила оборот до 345 миллионов евро. Таким образом, оборот вырос на 2,1 процента по сравнению с предыдущим годом. Впервые семейный бизнес дал работу более чем 2500 человек - по состоянию на 31.12.2018 численность работников в 42 филиалах компании по всему миру составляла 2515 человек. Это соответствует росту числа работников на 7 % за предыдущий год. На конец прошлого года в головном офисе компании в Остфильдерне работало 1122 человека. Это на 55 человек больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Усиление акцента на международный бизнес
Компания Pilz продолжает сосредоточивать усилия на развитии в качестве международного поставщика средств для автоматизации безопасности. Так, в 2018 году компания расширила присутствие на развивающихся рынках стран Юго-Восточной Азии, основав собственные дочерние компании в Таиланде и Малайзии. Мерой степени международного охвата является доля экспорта, которая выросла до 73 % (+ 1,1 процентного пункта) по сравнению с аналогичным показателем 2017 года.
Рынок роста «Rail 4.0»
Инжиниринговые и производственные компании продолжают составлять основу рынка потребителей продукции компании. Кроме того, решения Pilz находят все большее применение в других областях, например на железнодорожном транспорте. В данной отрасли в настоящее время наблюдается тенденция к цифровизации, и Pilz помогает в ее развитии, адаптируя отработанные технологии автоматизации к железнодорожным сетям Для выполнения особых требований различных отраслей, например железнодорожного транспорта, Pilz планирует в перспективе создать «Центры компетенции» с привлечением своих специалистов со всего мира. В этих центрах специалисты будут разрабатывать отраслевые комплексные решения, которые в дальнейшем будут реализовываться на местах филиалами Pilz.
Продолжаем уделять внимание инновациям
Инновационная деятельность продолжает оставаться важным направлением в работе данного предприятия средней величины: в течение уже многих лет Pilz вкладывает 20 % от оборота в НИОКР, и 2018 год не стал исключением. «Инновации заложены в ДНК компании», - говорит С. Куншерт.
Именно поэтому Pilz продолжает с оптимизмом смотреть на 2019 год: «Безусловно, мы не можем оградить себя от снижения объемов заказов и непростой ситуации в мире. Но благодаря инновационной продукции, высококачественному обслуживанию и активной поддержке потребителей на местах мы намерены идти курсом, который мы наметили на 2019 год», - говорит с оптимизмом Сюзанна Куншерт.
ООО "Пильц Рус"
Ленинский пр., д. 160, литера А, офис 702
196247 Санкт-Петербург
Россия
Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru
Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru