У группы компаний Pilz позади непростой, но успешный 2022 финансовый год: несмотря на сложную обстановку в 2022 году, эта компания по автоматизации достигла рекордного оборота в 403,3 миллиона евро. Способность выполнять поставки остается решающим вопросом. В 2023 году эта семейная компания отмечает свое 75-летие под девизом «Ценности. Создают. Будущее.» и приветствует это будущее радостным «Да!». В ближайшие три года компания Pilz инвестирует около 38 миллионов евро в производство и производственные технологии по всему миру.
Остфильдерн, 25 мая 2023 г.
Успешный 2022 финансовый год для компании Pilz: оборот впервые превысил 400 миллионов евро – «Год был одновременно трудным и позитивным»
«2022 год был одновременно трудным и в то же время позитивным! Мы в компании Pilz совместными усилиями сумели извлечь максимум пользы из столь неблагоприятных и непредсказуемых экономических условий. Поэтому мы очень довольны таким высоким результатом», – говорит Сюзанна Куншерт, Управляющий партнер Pilz GmbH & Co. KG, с благодарностью оглядываясь назад.
В 2022 году оборот компании составил 403,3 миллиона евро, что отражает рост продаж на 15,8 процента. Доля экспорта в 2022 году увеличилась на 1,1 процентного пункта до 76,3 процента. Особенно сильный рост компания Pilz показала в Азии. Крупнейшим рынком для Pilz остается Германия. Несмотря на заметное улучшение ситуации на рынках закупок, компания Pilz продолжает уделять приоритетное внимание своей способности выполнять поставки.
Кроме того, до 2025 года компания инвестирует около 38 миллионов евро в свои глобальные производственные площадки в штаб-квартире в Остфильдерне (Германия), в Бетшдорфе (Франция), Бад-Рагаце (Швейцария) и Цзиньтане (Китай), расширяя и обновляя, например, производство компонентов с поверхностным монтажом (SMD), производство реле и внутреннюю логистику.
Количество работников также растет
Количество работников в 2022 году также выросло. На 31.12.2022 в этой компании по автоматизации работало 2399 сотрудников в 42 странах мира. Это означает рост на 2,7 процента. В Германии число сотрудников составило 1010 человек (по состоянию на 31.12.2022), что означает рост на 1,7 процента. Традиционно компания решает проблему нехватки квалифицированных кадров с помощью обширной программы внутрикорпоративного обучения: на 31.12.2022 в головном офисе компании работали 43 стажера, в том числе 21 студент из Кооперативного государственного университета Баден-Вюртемберга.
Прогноз: Промышленная безопасность гарантирует производительность
Компания Pilz поставляет решения в области безопасной автоматизации. Компания расширяет свое предложение в области Промышленной безопасности. Помимо технических решений, компания Pilz также предоставляет поддержку в виде услуг и обучения. «В ближайшие несколько лет вся отрасль столкнется с огромными вызовами в области безопасности. Чтобы гарантировать производительность, машины должны быть защищены от постороннего вмешательства и несанкционированного доступа», - объясняет Томас Пильц, управляющий партнер компании Pilz GmbH & Co. KG. «Компаниям также следует оперативно адаптироваться к изменениям в законодательстве, например, к новому Регламенту по машинному оборудованию или NIS II. Мы поддерживаем наших клиентов в этом процессе», - добавляет он.
75 лет компании Pilz – Ценности. Создают. Будущее.
В 2023 году компания Pilz отмечает свое 75-летие. «Наша компания постоянно развивается: из стеклодувного предприятия в компанию по производству электроники, а далее – в компанию по автоматизации и цифровизации. Все эти времена объединяет одно: наши корпоративные ценности и радость инноваций. Именно поэтому нам всегда удавалось сосредоточиться на решении сложных задач и стать той компанией, которой мы являемся сегодня», – объясняет Томас Пильц.
Pilz говорит «Да!» 2023 году
Компания Pilz хорошо начала 2023 год и нацелена на дальнейший рост оборота и числа сотрудников в условиях сохраняющейся сложной обстановки. Сюзанна Куншерт с оптимизмом смотрит в ближайшее будущее: «Когда мы смотрим на 2023 год, пока что у нас нет сомнений, что про него его все еще нельзя говорить как про «нормальный». Мы продвигаемся вперед осторожно, но с оптимизмом - приветствуя все, что встречается на нашем пути, радостным «Да!».
ООО "Пильц Рус"
Ленинский пр., д. 160, литера А, офис 702
196247 Санкт-Петербург
Россия
Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru
Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru