Начиная с версии 10.13, в программном инструменте PNOZmulti Configurator появились новые функциональные блоки, позволяющие без затруднений настраивать пользовательские программы безопасности, которые используются конфигурируемым компактным контроллером PNOZmulti 2. Пакет включает в себя новый L-блок для световой завесы, новые логические функциональные блоки для защитных ограждений и контроля аналоговых функций, а также блоки для более понятного кодирования и/или декодирования.
г. Остфильдерн, 16 мар. 2021 г.
Компактные контроллеры PNOZmulti 2: Расширения в конфигураторе PNOZmulti - Новые блоки для эффективной автоматизации
Новые элементы и расширения могут обеспечить большую эффективность при разных требованиях к функциям безопасности мониторинга.
Инновационный функциональный блок для логистических операций
В качестве новой функции, теперь можно использовать световые завесы , когда материал перемещается только в одном направлении: Начиная с версии 10.13 можно просто и безопасно создавать приложения L-блокировки с помощью конфигуратора PNOZmulti. В текущей версии эта функция доступна в соответствующем функциональном блоке, обеспечивая работу всех типов L-блокировки, например, включение/выключение световой завесы и контроль лампы блокировки. Таким образом, применение световых завес в логистике, например, мониторинг транспортёров и укладчиков, контроль выхода упаковок, может выполняться с помощью PNOZmulti 2 более специфичным и, следовательно, более производительным и экономичным способом.
Логический блок для защитного ограждения
PNOZmulti 2 также предлагает еще более удобное защитное ограждение вместе с системой безопасности PSENmlock от компании Pilz: Новый логический блок для конфигурации последовательности сигналов защитной блокировки в системе защитных ограждений PSENmlock подразумевает более простую реализацию подобных решений. Пользователи экономят на расходах и трудозатратах, так как нет необходимости в сложной, тщательной настройке параметров контроля бистабильных (двухканальных) систем защитного ограждения.
Более эффективный контроль аналоговых значений
Для мониторинга аналоговых функций, к функции "Математика" было добавлено умножение и деление аналоговых значений. В результате получаем простую и четкую обработку более сложных вычислений для приложений, содержащих несколько аналоговых датчиков.
Функции нового блока подразумевают, что мониторинг процессов, температуры, давления или других аналоговых значений теперь может быть организован в понятной и одинаковой форме: от общего визуального наблюдения до правдоподобия и смещения, по времени заполнения контейнера, к примеру. Преимущества для пользователей от более гибких вычислений, позволяющие сэкономить время.
Новые функциональные логические блоки для кодирования и декодирования
Также имеется два новых блока, цифровой кодирующий и цифровой декодирующий логический функциональный блок, которые используются для кодирования и декодирования входных и/или выходных сигналов. В результате, входные сигналы могут кодироваться и/или декодироваться в выходные сигналы, т.е. они могут быть преобразованы в двоично-кодированное значение и наоборот. Таким образом, можно осуществлять быстрый, простой мониторинг и контроль подключенных устройств с кодированными безопасными входными или выходными сигналами, экономя на трудозатратах и времени.
Подробные сведения об изделии указаны на сайте компании www.pilz.com/pnozmulti-tools
ООО "Пильц Рус"
Ленинский пр., д. 160, литера А, офис 702
196247 Санкт-Петербург
Россия
Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru
Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru