Остфильдерн, 6 февр. 2024 г.

Pilz на выставке LogiMAT 2024, зал 6, стенд 6B37 — Безопасная и надежная внутренняя логистика

На международной выставке LogiMAT (19.03.2024–21.03.2024) компания Pilz, специализирующаяся на автоматизации, сосредоточит внимание на своих решениях по безопасности и защите для внутренней логистики. Также в Штутгарте будет представлен комплексный портфель услуг, предоставляемых компанией-экспертом по безопасной автоматизации. С помощью пакета решений Pilz можно эффективно реализовать различные логистические приложения, такие как защита автоматизированных управляемых транспортных средств, конвейеров и складских приложений.

Посетители выставки также могут прийти на общий стенд с компанией-партнером NAiSE GmbH, чтобы получить информацию о том, как эффективно координировать и управлять различными свободно перемещающимися участниками движения.

Основа: Ноу-хау для безопасной эксплуатации
Операторы мобильных платформ должны обеспечить в своих применениях уровень эффективности защиты, требуемый для функций мониторинга транспортных средств согласно стандарту ISO 3691-4. На стенде эксперты по безопасности компании Pilz объяснят, как можно реализовать эти требования по безопасной эксплуатации мобильных платформ. В фокусе: Избегайте простоев и обеспечьте безопасный и эффективный процесс производства. Посетители узнают больше о соответствующих услугах Pilz («Оценка рисков при проектировании (DRA)» и «Заводские приемочные испытания на площадке производителя (FAT)» или «Приемочные испытания на площадке (SAT)»), а также об учебном курсе, направленном непосредственно на безопасность мобильных платформ: «Требования безопасности и интеграция для систем автоматически управляемых тележек (AGVs)»

Наиболее яркие события: Безопасность для свободно перемещающихся платформ
Одним из ярких моментов стенда является решение Pilz по обеспечению безопасности для свободно перемещающихся мобильных платформ. В основе этого решения — компактный контроллер безопасности PNOZmulti 2 с функциями для контроля синхронизации и активации лазерных сканеров безопасности PSENscan. Лазерные сканеры безопасности в решении по обеспечению безопасности обеспечивают контроль производственной зоны. Также доступен промышленный межсетевой экран SecurityBridge, обеспечивающий защиту от несанкционированного доступа со стороны внешних лиц.
Более того, компания Pilz продемонстрирует, как можно контролировать безопасный доступ к зонам логистики с помощью модульной системы безопасности для защитных ограждений и системы управления идентификацией и доступом I.A.M – независимо от того, нужна ли вам простая аутентификация или сложное управление доступом.

Парк транспортных средств под контролем
Для управления всем парком транспортных средств штутгартская компания-эксперт по автоматизации материальных потоков NAiSE GmbH в сотрудничестве с Pilz представит первое в мире программное обеспечение для управления движением и заказами для всех участников внутренней логистики. NAiSE Fleet Manager анализирует потоки транспорта и товаров в задачах внутренней логистики в режиме реального времени. Посетители могут увидеть NAiSE Traffic в действии на совместном стенде.

На выставке LogiMAT компания Pilz, специализирующаяся на автоматизации, представляет решения в области защиты и промышленной безопасности для безопасной автоматизации и эксплуатации мобильных платформ. (Фото: © Pilz GmbH & Co. KG)
На выставке LogiMAT компания Pilz, специализирующаяся на автоматизации, представляет решения в области защиты и промышленной безопасности для безопасной автоматизации и эксплуатации мобильных платформ. (Фото: © Pilz GmbH & Co. KG)

На выставке LogiMAT компания Pilz, специализирующаяся на автоматизации, представляет решения в области защиты и промышленной безопасности для безопасной автоматизации и эксплуатации мобильных платформ. (Фото: © Pilz GmbH & Co. KG)

Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Корпоративная и Техническая пресса

Телефон: +49 711 3409 - 0
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • Бразилия: + 55 11 4942-7032
  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Мексика: +52 55 5572 1300

Европа

  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Италия: +39 0362 1826711
  • Россия: +7 495 6654993
  • Португалия: +351 229 407 594
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Германия: +49 711 3409 444
  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Испания: +34 938497433
  • Дания: +45 74436332
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Австрия: +43 1 7986263-444

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Таиланд: +66 210 54613
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Китай: +86 400-088-3566
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Япония: +81 45 471 2281
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
  • Сингапур: +65 6829 2920
  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
Откройте форму контакта
Телефон:+49 711 3409-0
«Почта»: [email protected]

«Что мы можем сделать для вас?»


Я понимаю, что пока я не дам свое согласие, любые собираемые личные данные будут использоваться только для обработки заказов и моих запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника, ответственного за защиту данных, можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Согласие может быть отозвано в любое время (достаточно электронного письма)

* Поле, обязательное для заполнения