Эксперт в области автоматизации компания Pilz предлагает новую версию своей электронной системы управления доступом для гибкого и безопасного управления доступом к оборудованию. С помощью блока считывания карт PITreader операторы теперь могут назначать разрешения на RFID-транспондеры, выполненные в виде карт или наклеек.
Остфильдерн, 21 февр. 2023 г.
С системой управления доступа PITreader от компании Pilz разрешения теперь назначаются на RFID-карты или наклейки – Аутентификация в соответствующем формате
Система управления доступом PITreader от компании Pilz – это новые форматы эффективного управления разрешениями на доступ: RFID-карты PITreader и наклейки PITreader sticker можно использовать совместно с имеющимися транспондерными ключами PITreader или вместо них. Индивидуальные разрешения операторов машин записываются на транспондеры, которые можно использовать для аутентификации на блоке считывания карт PITreader для получения доступа к установкам или машинам. Таким образом, эксплуатирующие компании повышают промышленную безопасность, поскольку контролируют, кто имеет то или иное разрешение и, следовательно, кому предоставляется доступ к процессу. Благодаря новым типам транспондеров эксплуатационные компании получают большую гибкость при управлении разрешениями на доступ. В то же время данные транспондеры отвечают требованиям функционально безопасного выбора режима работы.
Одна карта с ключом – много функций
RFID-транспондеры предлагаются как в свободно записываемом, так и в предварительно сконфигурированном варианте. Прозрачное окно на карте PITreader позволяет пользователям по-прежнему читать светодиодный индикатор состояния на системе разрешения доступа, когда карта поднесена к нему. Если компания уже использует RFID-карты, их также можно использовать в сочетании с блоком считывания карт PITreader: в этом случае пользователям нужна только одна карта для выполнения нескольких функций. Таким образом, экономится время при аутентификации на установке или машине, а также приобретается особенно гибкое и легко управляемое решение. С блоком считывания карт PITreader S компания Pilz, будучи экспертом по автоматизации, также представляет версию для интеграции стандарта OPC UA, обеспечивающую оптимальную безопасность и возможности подключения.
Простое управление разрешениями
Администраторы управляют настройками пользователей, черными списками блокировки и данными пользователей для транспондерных ключей, карт или наклеек через графический интерфейс соответствующего программного решения PIT Transponder Manager (PTM) от компании Pilz. С помощью предварительно настроенных шаблонов индивидуальные разрешения пользователей записываются в RFID-транспондер просто, буквально за несколько шагов. Функция импорта позволяет быстро считывать информацию непосредственно в интегрированную базу данных, что значительно экономит время администратора. Если компания использует несколько блоков считывания PITreader, их работа организуется с помощью программного инструмента User Authentication Service (UAS).
Блок считывания карт PITreader также может использоваться в сочетании с конфигурируемыми компактными контроллерами PNOZmulti 2 или системой автоматизации PSS4000 от компании Pilz для управления разрешениями доступа и безопасного выбора режима работы. Таким образом, данное комплексное решение способствует повышению надежности и безопасности в самом широком диапазоне процессов.
ООО "Пильц Рус"
Ленинский пр., д. 160, литера А, офис 702
196247 Санкт-Петербург
Россия
Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru
Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru