Как мы можем безопасно преодолеть проблемы цифровой трансформации? На выставке SPS (Интеллектуальные производственные решения) (14–16 ноября 2023 г. в Нюрнберге) компания, специализирующаяся на автоматизации, продемонстрирует технологии и решения, которые делают оборудование безопасным и надежным. В центре внимания будут Идентификацией и управление доступом (I.A.M.) и брандмауэр приложений SecurityBridge. Также будет уделяться внимание системам дверей безопасности, а также возможности подключения к IO-Link Safety и Безопасность EtherCAT (FSoE = Отказостойкость EtherCAT). В экспертной группе, которая будет проходить на выставочном стенде, специалисты Pilz расскажут о новых технологических и нормативных разработках в области безопасности и защиты, а также о влиянии нового Регламента по машинному оборудованию.
Остфильдерн, 14 сент. 2023 г.
Pilz на конференции SPS (Интеллектуальные производственные решения) 2023 – Взгляд на новый Регламент по машинному оборудованию – Безопасность и защита при трансформации
«Цифровая трансформация требует пересмотра подхода к безопасности установок и машинного оборудования. Безопасность становится решающим фактором успеха. Это предполагает изменения как на техническом, так и на нормативном уровне. На выставке SPS мы покажем нашим клиентам, как мы можем вместе добиться этих перемен», — говорит Сюзанна Куншерт, управляющий партнер Pilz GmbH & Co. KG.
В современных промышленных условиях защита и безопасность являются основным требованием для эффективных рабочих операций и процессов. На выставке Pilz продемонстрирует решения, которые производители и операторы машин могут использовать для обеспечения защиты людей, машин и окружающей среды.
Управление идентификацией и доступом: безопасно управляйте доступом и разрешениями
С помощью системы управления идентификацией и доступом I.A.M., если кратко, Pilz предоставляет ответы на вопросы о том, у кого какие права доступа к установке или машине. На выставке SPS компания Pilz представит свой обширный ассортимент в этой области: от аутентификации пользователя до выбора режима работы, от защиты данных и безопасности сети до управления доступом. Таким образом, для цифровой трансформации Pilz предлагает защиту и безопасность в одной системе!
На выставке компания Pilz также продемонстрирует свое приложение межсетевого экрана SecurityBridge, защищающее сети управления от манипуляций из-за несанкционированного доступа. Данное устройство отслеживает поток данных между ПК и контроллером и сообщает о несанкционированных изменениях в проекте управления. Это гарантирует высокий уровень производственной безопасности
Индивидуальные решения для защитных дверей
Защитные двери играют ключевую роль, когда речь идет о физическом доступе к машинному оборудованию. На выставке SPS компания Pilz продемонстрирует инновации, которые позволяют реализовать индивидуальные требования удобным для пользователя способом, обеспечив при этом соответствие стандартам. Два новых устройства безопасности с удержанием расширяют ассортимент: Благодаря своей компактной конструкции PSENmlock mini не только идеально подходит для применения в ограниченном пространстве, таком как створки или крышки, но также обеспечивает безопасное удерживающее усилие (FZH) 1950 Н.
Благодаря защите типа IP 67 / IP 6K9K, PSENslock 2 гарантирует надежный контроль дверей безопасности даже в суровых условиях. Новые разработки включают возможность индивидуальной настройки силы фиксации с помощью RFID-метки, а также последовательную диагностику, что экономит затраты и время при установке и обслуживании, а также повышает доступность.
Систематизированные возможности для подключения
Подключение должно быть простым в реализации: Благодаря IO-Link Safety первая непатентованная стандартизированная система связи для функциональной безопасности достигла зрелости на рынке. Компания Pilz впервые представит свое системное решение для безопасности IO-Link в Нюрнберге. Компания Pilz, один из первых производителей, продемонстрирует комплексное решение, включающее ведущие, полевые устройства и совместимые элементы. Универсальное системное решение упрощает применение и обеспечивает идеальный запуск технологии безопасности IO-Link, а также является идеальным дополнением к существующим продуктам IO-Link.
Pilz также использует решение для автоматизации с протоколом Safety over EtherCAT. Благодаря новому коммуникационному модулю FSoE в будущем безопасный небольшой контроллер PNOZmulti 2 сможет взаимодействовать как ведущий FSoE с безопасным радарным датчиком PSENradar и технологией безопасного привода PMC — оба с функциональностью FSoE.
Экспертные знания в области безопасности и защиты
После публикации нового Регламента по машинному оборудованию возникает все больше вопросов относительно того, что это будет означать на практике для инженеров-конструкторов и тех, кто размещает оборудование на рынке, а также влияние, которое окажет безопасность на связанное с безопасностью машинное оборудование. Эксперты Pilz расскажут об этих и других новинках в области стандартов и технологий на экспертной панели на стенде компании-специалиста по автоматизации. На протяжении всех трех дней выставки Pilz предлагает обширную программу презентаций на тему «Защита и безопасность».
Инновации для безопасной внутренней логистики
Еще одним направлением деятельности Pilz являются решения в области внутренней логистики и автоматизированных систем управления транспортными средствами (AGVS). Компания Pilz будет использовать модель автоматизированного управляемого транспортного средства, чтобы продемонстрировать, как им можно обеспечить комплексную защиту. В Нюрнберге компания Pilz сосредоточится на комплексном решении безопасности для свободного перемещения мобильных платформ, состоящем из компактного контроллера безопасности PNOZmulti 2 с новыми функциями контроля синхронизации и динамического переключения зон, лазерных сканеров безопасности PSENscan для мониторинга производственных зон и различных сигнальных устройств.
Также на стенде Pilz штутгартский стартап NAiSE представит свое программное обеспечение для управления дорожным движением и заказами для всех участников внутренней логистики. Благодаря точной локализации в реальном времени NAiSE Traffic можно использовать для эффективного применения приложений AGVS.
75 лет компании Pilz — Мы празднуем нашу годовщину!
В 2023 году компания, специализирующаяся на автоматизации отмечает свое 75-летие. «Компания Pilz изменялась постоянно. Единственное общее свойство для всех этапов трансформации — это радость от инноваций. На выставке SPS 2023 мы хотим, чтобы люди разделили с нами эту радость», — добавляет Куншерт.
Посетители SPS 2023 смогут не только получить информацию о последних инновациях, но и узнать о вехах развития компании Pilz на протяжении всей ее истории.
Pilz выставляется на стенде 370 в зале 9. Дополнительная информация о нашем присутствии на выставке на сайте: www.pilz.com/de-DE/sps
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия
Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]
Телефон: +49 711 3409 - 0
Эл. почта: [email protected]
Страны Южной и Северной Америки
- США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Мексика: +52 55 5572 1300
- Бразилия: + 55 11 4942-7032
- Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Европа
- Германия: +49 711 3409 444
- Великобритания: +44 1536 460866
- Франция (бесплатно): +33 3 88104000
- Турция: +90 216 577 55 52
- Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Австрия: +43 1 7986263-444
- Ирландия: +353 21 4804983
- Россия: +7 495 6654993
- Бельгия: +32 9 321 75 70
- Португалия: +351 229 407 594
- Швейцария: +41 62 889 79 32
- Дания: +45 74436332
- Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
- Нидерланды: +31 347 320477
- Испания: +34 938497433
- Италия: +39 0362 1826711
Азиатско-тихоокеанский регион
- Таиланд: +66 210 54613
- Тайвань: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)
- Китай: +86 400-088-3566
- Южная Корея: +82 31 778 3390
- Новая Зеландия: +64 9 6345350
- Сингапур: +65 6829 2920
- Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- Япония: +81 45 471 2281