Концепция Industrie 4.0 - это намного больше, чем простая оптимизация имеющихся процессов: компания по автоматизации Pilz подготовила универсальную. цифровую концепцию для своего новейшего модульного защитного реле myPNOZ – от заказа и до ввода в эксплуатацию. Веха в цифровизации промышленности: реле myPNOZ позволяет компании Pilz предлагать безопасные решения, созданные с учетом предъявляемых заказчиками определенных индивидуальных требований в отношении единственного в своем роде изделия.
г. Остфильдерн, 14 янв. 2021 г.
Цифровая бизнес-модель для компонентов автоматизации как еще одна веха на пути к Industry 4.0 - безопасность для единственных в своем роде изделий
Реле безопасности используются для мониторинга таких функций машинного оборудования, как аварийный останов или двуручный пульт управления на прессах. Новое защитное реле myPNOZ от компании по автоматизации Pilz, которая в 1987 году представила первое в мире защитное реле, позволяет реализовать миллионы вариантов для конфигурации и конструкции устройств с помощью поддерживаемых им многочисленных модулей и классов устройств.
Чтобы иметь возможность предлагать такие системы безопасности индивидуального изготовления, компания Pilz создала универсальное цифровое основание для своего новейшего изделия. Цель состоит в том, чтобы изготавливать индивидуальную продукцию для автоматизации в тесном взаимодействии с заказчиками.
Бесчисленные возможности, одно изделие
На первом этапе пользователи записывают свои требования с помощью соответствующего сетевого инструмента myPNOZ Creator. В myPNOZ Creator пользователи, то есть, заказчики, собирают комплексное решение, отвечающее их требованиям, из широкого спектра возможных вариантов. Затем пользователи сохраняют свое индивидуальное изделие: логические операции для функций безопасности определяются заранее с помощью последовательности подключения; никакого знания программного обеспечения не требуется. Устройство myPNOZ поставляется готовым к установке. Характерным для этого изделия является оптимизированный процесс конфигурирования и установки.
Благодаря непрерывному автоматизированному процессу работы, технические требования и вся прочая информация проходят без малейших задержек от размещения заказа до производства и отправки готовых изделий. И в этом случае компания Pilz стремится к децентрализации: изделие собирается из заготовок. полностью настраивается и проходит итоговые испытания либо на производственных предприятиях. либо, при необходимости, прямо на складе, откуда осуществляется доставка. В кратчайшие сроки заказчики получают свое реле, готовое к вводу в эксплуатацию. Чтобы установить его в шкаф управления, потребуется только отвертка.
Новых подход к снижению уровня сложности
«Для нашего реле myPNOZ, мы не просто разработали новую аппаратную часть. Используется совершенно новый способ обработки изделия Pilz в целом - как для нас, так и для заказчиков. Мы не изобретаем заново мир безопасной автоматизации, мы проектируем его по-другому, чтобы наши заказчики получили более высокий уровень удобства», разъяснил Томас Пильц (Thomas Pilz), управляющий партнер компании Pilz GmbH & Co. KG.
«Заказчики, выбирающие myPNOZ, сталкиваются с совершенно новым процессом подбора, размещения заказа и установки промышленных компонентов. Средство поддержки упрощает подбор и заказ, помогая избежать ошибок. Это чрезвычайно важный аспект, особенно для защитных реле, которые призваны обеспечивать безопасность людей и машинного оборудования», отметил Томас Пильц (Thomas Pilz), рассказывая о преимущества для заказчиков.
«Разработав программу myPNOZ Creator, которая связывает воедино все необходимые производственные процессы, а также, среди прочего. используя специальные сборочные столы, мы преуспели в контроле над сложностью, которой отличается изделий с такой степенью нестандартности», сказал, резюмируя, Томас Пильц (Thomas Pilz).
Взаимодействие между системами автоматизации, ИТ и ОТ
Основой для производства нестандартных изделий, отличающихся значительным разнообразием типов, каковым является защитное реле myPNOZ, является сведение воедино систем автоматизации, офисных (ОТ) и информационных (ИТ) технологий . «Интересно вот что: сам отдел разработки изделий не несет ответственности за цифровые бизнес-модели. Важно привлечение, в частности, отдела ИТ. Каждый раз, когда в компаниях начинают говорить об Industrie 4.0, очень важно с самого начала включать в этот процесс инфраструктуру ИТ», подтвердил Томас Пильц (Thomas Pilz).
ООО "Пильц Рус"
Ленинский пр., д. 160, литера А, офис 702
196247 Санкт-Петербург
Россия
Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru
Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru