2021 финансовый год стал рекордным для Группы компаний Pilz. Оборот этой компании, специализирующейся на автоматизации систем безопасности, составил 348,4 миллиона евро, что примерно на 22 процента больше, чем в предыдущем году. После мирового экономического кризиса, кибератак и пандемии коронавирусной инфекции семейный бизнес превзошел уровень оборота докризисного 2018 года и вновь взял курс на рост, даже несмотря на сохраняющиеся проблемы с поставками. Компания ожидает, что 2022 год будет сложным, однако смотрит в будущее с полной уверенностью.
г. Остфильдерн, 19 мая 2022 г.
2021 финансовый год: Группа компаний Pilz показала рекордный оборот и считает, что у нее есть все возможности для дальнейшего развития благодаря закалке, полученной в кризис: Компания Pilz на пути развития
«Последние несколько лет не были для нас легкими, и все сотрудники компании Pilz во всем мире каждый день сталкивались с новыми вызовами. Полученные по итогам 2021 года результаты стали подтверждением того, что наши усилия не пропали зря. Мы вместе выдержали курс. Я и мой брат очень признательны за это» - сказала Управляющий партнер Pilz GmbH & Co. KG Сюзанн Куншерт. «Компания Pilz не только выдержала испытания кризисом, но даже вышла из него более сильной. За это мы должны благодарить наших сотрудников, отметив их неутомимость, гибкость и, прежде всего, стремление к инновациям».
Самый высокий оборот за всю историю компании
Достигнутый компанией Pilz оборот 348,4 миллиона евро, на 21,7% превысивший оборот прошлого года, стал рекордным за всю историю компании. Начиная с лета, стали особенно заметны узкие места в материальных и транспортных мощностях, но компания Pilz все же смогла обеспечить поставку компонентов на все производственные площадки и выпустить 2,4 миллиона устройств, что больше, чем когда-либо прежде.
Планы по увеличению штата в 2022 году
Число сотрудников компании по всему миру составляет 2 335 человек (по состоянию на 31.12.2021) по сравнению с 2 366 в предыдущем году, что на 1,3 процента меньше. В Германии число работников также снизилось незначительно: с 1 012 в 2020 году до 993 в 2021 году (-1,9 процента). Удалось избежать необходимости в вынужденном сокращении штата в условиях наступившего глобального экономического кризиса. В 2022 году наша семейная компания планирует снова набрать дополнительный персонал. Компания Pilz продолжает поддерживать собственную программу стажировки: в 2021 году в головном офисе начали работать 14 стажеров, в том числе шесть студентов Баден-Вюртембергского кооперативного государственного университета.
Инновации в процессах и изделиях
Компания Pilz продолжает комплексные, интенсивные исследования и разработки, тем самым укрепляя свою роль технического лидера. По состоянию на конец года в сфере исследований и разработок были заняты чуть менее 21 процента от общего числа сотрудников по всему миру. С точки зрения содержания, компания Pilz сосредотачивает свое развитие на вопросах безопасности: «Как производитель безопасных решений для автоматизации, мы в равной степени рассматриваем аспекты как защиты, так и промышленной безопасности», - объясняет управляющий партнер компании Томас Пильц. Именно поэтому компания расширила свои и без того «безопасные» процессы разработки: TÜV Süd сертифицировала процессы разработки изделий Pilz по стандарту промышленной безопасности IEC 62443-4-1.
Компания Pilz видит дополнительный потенциал роста в железнодорожных технологиях, в связи с чем основала новое «железнодорожное» подразделение. В его рамках будут объединены соответствующие мировые активы компании Pilz, что даст возможность стратегического развития железнодорожного направления с учетом его специфики.
Уверенность в будущем
Компания Pilz ожидает, что 2022 год также будет сложным. Количество поступающих заказов возможно, уже вернулось на рекордный уровень, но в закупке электронных компонентов, металла и пластикового гранулята сохраняются чрезвычайные сложности. Более того, с учетом военной операции на Украине ожидается дальнейшее увеличение затрат на сырье и материалы.
Сюзанн Куншерт поясняет: «Мы по-прежнему работаем в кризисном режиме. Коллектив компании Pilz работает по всему миру, тесно сотрудничая между собой и с нашими клиентами, и надеется продолжить это сотрудничество ко взаимной выгоде всех сторон. Наши отношения с клиентами и деловыми партнерами также придают нам силы. Мы смотрим в будущее с полной уверенностью».
ООО "Пильц Рус"
Ленинский пр., д. 160, литера А, офис 702
196247 Санкт-Петербург
Россия
Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru
Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru