На Ганноверской ярмарке, которая в 2022 году пройдет с 30 мая по 2 июня в гибридном формате, то есть как «вживую», так и удаленно, компания Pilz представит комплексные решения по автоматизации, охватывающие в том числе безопасность и защиту, которые обеспечивают индивидуальную и гибкую реализацию проектов по автоматизации. Посетители выставки смогут узнать об индивидуально адаптируемых решениях на стенде компании Pilz. В центре внимания: эффективность.
г. Остфильдерн, 12 апр. 2022 г.
Компания Pilz на Ганноверской ярмарке 2022 (зал 9, стенд D17) - «Трансформация автоматизации» с Pilz!
В центре внимания Ганноверской ярмарки - промышленная трансформация и эффективность использования ресурсов. В частности, меняется и упаковочная промышленность - компания Pilz, среди прочего, продемонстрирует, как предлагаемые ей всесторонние безопасные комплексные решения поддерживают этот процесс.
Безопасный доступ и безопасная мобильность
На гибридной промышленной витрине компания Pilz представит безопасные решения для управления доступом: Как можно обеспечить эффективную и индивидуальную охрану защитных ограждений? В равной степени акцент будет сделан на внутренней логистике. В интерактивном режиме посетители стенда смогут своими глазами увидеть, как автоматизированные системы управления транспортными средствами могут быть безопасно и, прежде всего, продуктивно, использованы в сфере внутренней логистики вместе с изделиями и услугами компании Pilz.
Системы управления: Ключ к индивидуально адаптируемым процессам
На примере «безопасной подачи картона» компания Pilz покажет, как системы управления становятся ключевым элементом безопасных, индивидуально адаптируемых процессов. Благодаря пакету решений, сертифицированному TÜV-SÜD, пользователи получают вдвое больше гибкости: они могут выбрать «свой» индивидуальный контроллер, адаптированный к конкретной области применения. Помимо гибкости, разница заключается в мощности: Компания Pilz продемонстрирует, как с помощью нового, чрезвычайно компактного автономного базового блока PNOZ m C0, входящего в серию безопасных конфигурируемых малых контроллеров PNOZmulti 2, можно эффективно и с высокой производительностью автоматизировать даже небольшие машины, независимо от типа предприятия или машины, страны или отрасли. Это возможно благодаря новой, чрезвычайно компактной силовой базе, которая обладает конструктивными свойствами защитного реле, но при этом имеет такую же мощность, что и защитный контроллер.
Напрямую на площадку, для увеличения безопасности
С новым модулем удаленного ввода-вывода PDP67 PN, который будет представлен на Ганноверской ярмарке, Pilz выходит на рынок с самым современным элементом в линейке изделий как для децентрализованного применения, так и применения непосредственно на площадке. Данный модуль удаленного ввода-вывода, имеющий степень защиты IP67 и прочный литой цинковый корпус, идеально подходит для установки непосредственно на машину. Поскольку требуется всего лишь один тип устройства, потребитель может сэкономить место на своем складе и расходы.
Компания Pilz: Предоставляем «Хороший выбор» в течение 20 лет
Португалия под девизом «Португалия - хороший выбор» является страной-партнером Ганноверской ярмарки 2022. Компания Pilz Portugal работает в ключевых промышленных секторах страны с 2002 года. Обладая богатыми знаниями и опытом в области безопасной автоматизации, эта дочерняя компания Pilz, прежде всего, оказывает поддержку автомобильной отрасли и ее поставщикам.
Компания Pilz в Португалии также активно участвует в инициативах, запущенных в партнерстве с инновационными центрами и технологическими лидерами Европейского Союза в рамках программ Horizon 2020 и Next Generation. Специалисты компании Pilz Portugal готовы лично пообщаться с посетителями стенда Pilz в Ганновере.
Если вы не сможете посетить выставку лично, то компания Pilz приглашает вас на «Дни автоматизации Pilz», которые пройдут с 17 по 19 мая 2022 года. В рамках этого мероприятия участники смогут узнать больше об актуальных вопросах, касающихся охраны, безопасности и автоматизации, и обменяться мнениями с экспертами.
Дополнительная информация доступна на www.pilz.com/automationdays
ООО "Пильц Рус"
Ленинский пр., д. 160, литера А, офис 702
196247 Санкт-Петербург
Россия
Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru
Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru