(«возможны изменения»)
г. Остфильдерн, 19 мая 2022 г.
Сюзанн Куншерт: 2021 финансовый год и прогноз на 2022 год
Последние годы были непростыми для всех нас, и каждый новый день ставил перед сотрудниками компании Pilz по всему миру новые задачи. Но результат 2021 года - это надежное подтверждение того, что усилия были затрачены не зря. Мы, как группа компаний, продолжали идти своим путем, а наши сотрудники по всему миру работали без устали, гибко реагируя на изменения. Мы с братом крайне благодарны им за это. Наш оптимизм не ослабевает, и мы уверены, что выйдем из этих испытаний еще более сильными.
2021 финансовый год был рекордным для компании Pilz. Достигнув оборота в 348,4 миллиона евро и получив таким образом рост продаж на 21,7 процента по сравнению с предыдущим годом, мы поставили новые рекорды в истории нашей компании. Несмотря на то, что начиная с лета стали особенно заметны узкие места в материальных и транспортных мощностях, наши сотрудники все же смогли обеспечить поставку компонентов на все производственные площадки и выпустить 2,4 миллиона устройств, что больше, чем когда-либо прежде.
Это достижение наших сотрудников еще более впечатляет в контексте продолжающихся проблем на рынках закупок: с 2020 года мы испытываем беспрецедентные сбои в цепочках поставок. Одной из причин успешного преодоления этих вызовов является сетевое взаимодействие наших производственных площадок в Остфильдерне (Германия), Цзинтане (Китай) и Бетшдорфе (Франция) и стандартизация процессов на месте. Это позволяет нам гибко переносить производство, тем самым предотвращая любые проблемы с поставками.
Вторая причина - это наша рабочая группа по «безопасности поставок». В эту рабочую группу входят отделы закупок, разработок, производственных технологий, производства и продаж. Таким образом, отдел закупок находится в тесном сотрудничестве с поставщиками, эскалирует узкие места и находит дополнительные источники поставок. Отдел разработок определяет пригодность альтернативных компонентов и материалов, отдел производственных технологий контролирует использование дефицитных компонентов, отдел производства гибко адаптирует свои процессы и, в случае хорошей доступности компонентов, также работает в дополнительные смены в течение коротких периодов времени. Отдел продаж всегда поддерживает связь с клиентом и информирует его обо всех текущих событиях.
В настоящее время поставщики часто работают, не принимая на себя обязательств или меняя их по первому требованию. Мы размещаем заказы на длительный срок, с их реализацией через различные сроки в будущем в зависимости от группы изделий. Горизонт планирования для особо ответственных компонентов составляет до 2 лет.
Возможность поставок является наивысшим приоритетом! Для этого компании Pilz приходится идти нетрадиционными путями. Например, чтобы решить проблему нехватки зеленого пластикового гранулята, компания Pilz с середины сентября 2021 года поставляет защитные реле с корпусами из прозрачного пластика, что не создает каких-либо технических ограничений для клиентов. Замена корпуса была произведена в рекордно короткие сроки и в тесном сотрудничестве с ответственными органами сертификации TÜV, UL, CQC, Kosha и EAC.
Однако всех принятых нами мер оказалось недостаточно, чтобы предотвратить сбои в производственном процессе компании Pilz. В этих случаях мы немедленно проинформировали пострадавших клиентов и совместно с ними разработали альтернативные варианты.
Рост во всех секторах и регионах
Компания Pilz - поставщик полного спектра услуг по безопасной автоматизации. С помощью наших решений по автоматизации мы каждый день делаем мир более цифровым, связанным, гибким, эффективным, безопасным и надежным.
Наш портфель включает датчики, системы управления и приводную технику, в том числе устройства для промышленной связи, диагностики и визуализации. В международный спектр услуг также входит консультирование, проектирование и обучение.
Что касается изделий, то рост доходов в 2021 году был достаточно равномерно распределен по отдельным производственным направлениям. Это особенно приятно, так как показывает, что у нас сбалансированный производственный портфель. Мы рады успешному выходу на рынок нашего нового модульного защитного реле myPNOZ для безопасного контроля таких функций, как аварийный останов или защитные ограждения. Новое онлайн-приложение myPNOZ Creator открывает для наших клиентов уникальный цифровой способ заказа индивидуальных систем защиты. Это приложение, созданное нашей группой по управлению и разработке изделий, стало действительно инновационным. Наши клиенты по достоинству оценили его преимущества, связанные с простотой эксплуатации и модульной конструкцией, и рост его продаж в последние месяцы снова превысил рост продаж других наших изделий. В равной степени вырос и объем предоставляемых услуг. Мы предлагаем комплексные услуги в области защиты, адаптацию которых можно проводить на протяжении всего жизненного цикла оборудования в соответствии с потребностями вашей компании. Таким образом, мы гарантируем соответствие местным нормативным требованиям по всему миру, таким как, например, маркировка CE в Европе или OSHA в США.
Pilz - компания с международным охватом. Об этом свидетельствует высокая доля экспорта, которая составила 75,2 процента и не изменилась по сравнению с предыдущим годом. В региональном разрезе мы смогли добиться особенно высоких темпов роста в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Если рассматривать группу компаний Pilz в целом, то странами с наибольшим ростом оборота являются Китай, Южная Корея и Япония. Сохраняется тренд на безопасную автоматизацию, наметившийся в последние годы. Наши решения используются в Азии, например, при производстве аккумуляторов. Создание новых производственных мощностей обусловлено тем, что на дорогах становится все больше и больше электромобилей. Благодаря нашему опыту и нашим решениям по автоматизации мы можем без затруднений выполнить требования по защите, установленные в этом секторе. Мы также хотим поддержать европейских производителей аккумуляторов с помощью этого опыта. Внутренняя логистика - еще один развивающийся сектор, причем не только в Азии. Здесь защита также играет ключевую роль. Подробнее о нашем предложении для внутренней логистики я расскажу позже.
Несмотря на напряженную ситуацию с поставками, Европа также продемонстрировала двузначный рост продаж и завершила 2021 год с рекордным количеством полученных заказов. Налицо готовность к инвестициям. В связи с локдаунами из-за Covid наши сотрудники расширили пакеты онлайн-обучения. Теперь также можно проводить онлайн-обучение по защите машин. Наиболее быстрорастущей производственной областью в Европе в 2021 году у нас стали сенсорные технологии. С помощью линейки этих изделий компания Pilz смогла завоевать дополнительную долю рынка в регионе, в частности, со световыми завесами, которые составляют самый большой рынок компонентов защиты. Особенно в секторе систем и машин специального назначения в регионе наблюдается высокий спрос на решения в области защиты, прежде всего в автомобильной промышленности, секторе железнодорожных технологий и полупроводниковой промышленности.
Американский рынок очень неоднороден. Если в Северной Америке нашими деловыми партнерами являются производители и дистрибьюторы машинного оборудования, то в Центральной и Южной Америке многие наши клиенты - это конечные пользователи. На всех рынках компания Pilz получает выгоду от растущего спроса на потребительские товары, такие как продукты питания, напитки и средства гигиены.
Мы оказываем поддержку как при разработке новых производственных мощностей, так и при их модернизации, когда существующие предприятия приводятся в соответствие с современным уровнем развития науки и техники. Мы особенно рады тому факту, что в прошлом году нам снова удалось увеличить нашу долю на рынке датчиков и средств управления (включая реле) в Северной Америке. В Центральной и Южной Америке предлагаемый нами пакет услуг делает нас востребованным партнером для крупных международных производителей потребительских товаров. Способность выполнять услуги с одинаковым качеством по всему миру часто ведет к тому, что последующие наши проекты осуществляются в разных точках мира.
Кадровые ресурсы: В 2022 году планируется увеличение штата сотрудников
Число сотрудников компании по всему миру составляет 2 335 человек (по состоянию на 31.12.2021) по сравнению с 2 366 в предыдущем году, что на 1,3 процента меньше. Совместно со своими 42 дочерними фирмами и филиалами компания Pilz обеспечивает защиту людей, машин и окружающей среды во всем мире. Некоторые из них в 2022 году отметят юбилей. Нашему дочернему предприятию в Англии, например, уже исполнилось 35 лет, в Испании отметят 30 лет, в Японии и Скандинавии - 25.
В Германии число работников также снизилось незначительно: с 1 012 в 2020 году до 993 в 2021 году (-1,9 процента). Нам удалось избежать вынужденных увольнений в ходе кризиса. В этом году мы снова планируем нанять дополнительный персонал.
В эти кризисные годы компания Pilz продолжала проводить комплексные и интенсивные исследования и разработки, тем самым еще больше утверждая свою позицию технологического лидера. Еще одним доказательством этого служит количество сотрудников: В конце истекшего года почти 21 процент сотрудников компании по всему миру работали в сфере исследований и разработок.
Компания Pilz заинтересована в долгосрочном сотрудничестве как с нашими клиентами и деловыми партнерами, так и с сотрудниками. Свидетельством высокой лояльности сотрудников компании Pilz является многолетний стаж работы наших сотрудников. В Германии, например, средний срок работы в компании составляет 14 лет. Если принять во внимание существенный рост количества сотрудников до 2019 года (и, соответственно, относительно большое количество сотрудников, проработавших в компании Pilz совсем недолго), это число становится еще более впечатляющим.
Здесь я хотел бы отдельно отметить нескольких сотрудников: В этом году 10 наших сотрудников в головном офисе в Остфильдерне 40-летний юбилей работы в компании Pilz. Управляющий партнер дочернего общества в Великобритании Стив Фэрроу отмечает свое 30-летие работы в компании Pilz, управляющий партнер Pilz Scandinavia Аллан Паулсен - 25-летие, а управляющий партнер австрийского дочернего общества Дэвид Мачанек - 20-летие. Деятельность и достоинства каждого из этих сотрудников, которые уже долгие годы работают с нами, помогли компании Pilz вырасти в международную семейную компанию, какой она является сегодня.
А теперь обращение от «ветеранов» к новому поколению сотрудников компании Pilz: Pilz остается верным принципам внутреннего профессионального обучения. Восемь стажеров и шесть студентов из Баден-Вюртембергского кооперативного государственного университета начали работать в нашем головном офисе в 2021 году. Таким образом, по состоянию на 31.12.2021 компания Pilz обучает 46 стажеров и студентов. Они будут очень рады узнать, что в этом году их снова отправят в международные командировки, если пандемия позволит это сделать.
Однако пандемия коронавируса все еще влияет на другие сферы трудовой деятельности. В настоящее время рынок кандидатов очень напряженный, как на постоянные должности, так и на должности стажеров.
Прогноз на 2022
Компания Pilz ожидает, что 2022 год также будет сложным. Заказы продолжают поступать на рекордном уровне, однако в закупке электронных компонентов, металла и пластикового гранулята сохраняются чрезвычайные сложности. С учетом военной операции на Украине следует ожидать дополнительного роста цен на ресурсы и материалы.
Коллектив компании Pilz работает по всему миру, тесно сотрудничая между собой и с нашими клиентами, и надеется продолжить это сотрудничество ко взаимной выгоде всех сторон. Наши хорошие отношения с клиентами и деловыми партнерами помогают нам в этом. Мы с уверенностью смотрим в будущее.
ООО "Пильц Рус"
Ленинский пр., д. 160, литера А, офис 702
196247 Санкт-Петербург
Россия
Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru
Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru