Группа компаний Pilz оглядывается назад на сложный финансовый 2019 год: На фоне слабости мировой экономики и осенней кибератаки компания зарегистрировала в 2019 году оборот в размере 322,5 миллионов евро, что на 6,5 меньше, чем в предыдущем году. Тем не менее, компании удалось сохранить всех своих сотрудников.
г. Остфильдерн, 28 мая 2020 г.
Трудный 2019 финансовый год для автоматизационной компании Pilz - «Гибкость и стабильность в условиях кризиса»
«2019 был трудным годом для компании Pilz. Помимо замедления экономики нам также пришлось разбираться с последствиями кибератаки, произошедшей в середине октября. В связи с этим избежать падения оборота было невозможно. Благодаря нашим гибким действиям и неизменности наших ценностей и выбранного курса мы преодолеем эту ситуацию в 2020 году», разъяснила Сюзан Куншерт, управляющий партнер компании Pilz GmbH & Co.KG.
Несмотря на падение оборота: количество сотрудников осталось неизменным
В 2019 финансовом году группа Pilz Group добилась оборота в 322,5 миллионов евро. Это на 6,5% меньше, чем в 2018 г. Компания зарегистрировала первое падение оборота с 2009 года. Несмотря на это количество сотрудников группы Pilz Group немного увеличилось (на 1 процент с 2515 до 2,544) по состоянию на 31.12.2019. В штаб-квартире компании, расположенной в г. Остфильдерн на конец года работало 1128 человек (на 6 больше, чем в предыдущем году).
Доля экспорта продолжила расти и составила 74,3 % (больше на 1,3 процентных пункта), указывая на то, что возможности для роста компании Pilz находятся главным образом за границей.
Кризис как возможность
Замедление экономики, кибератака и пандемия коронавируса – семейный бизнес сейчас переживает трудные времена, но все равно смотрит в будущее с оптимизмом. «Кибератака ударила по нам без предупреждения. И нам пока так и не удалось полностью восстановиться. Тем не менее, даже атаки несут с собой что-то хорошее: полученный опыт и приобретенные новые цифровые инструменты позволят нам хорошо справляться с кризисом, вызванным коронавирусом. Мы стали устойчивыми к кризисам», отмечает Куншерт. Гибкость компании Pilz выражается в производстве многоразовых масок для ежедневного ношения, чтобы защититься от дальнейшего распространения пандемии коронавируса. Компания Pilz выпускает полнолицевые маски для собственного использования с апреля, а на сегодня мы также можем поставлять их и нашим заказчикам. Приостановка капитальных затрат, экономия и работа по сокращенному графику в штаб-квартире в Остфильдерне - это не единственные способы, которыми пользуется компания Pilz в условиях падающего спроса. Мы являемся поставщиком компаний из системообразующих отраслей. Компания Pilz также использует инициативу по переходу на цифровые технологии при оказании услуг, в частности, при обучении клиентов.
Компания Pilz осторожна в своих прогнозах на 2020 г.: «Безусловно, в 2020 году общая экономическая ситуация вряд ли значительно улучшится. Многое зависит от того, как поведет себя экономика во время пандемии коронавируса. Однако я убеждена, что вместе нам удастся пережить эти трудные времена», заявила Сюзанн Куншерт.
ООО "Пильц Рус"
Ленинский пр., д. 160, литера А, офис 702
196247 Санкт-Петербург
Россия
Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru
Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru