Новые версии защитного замка PSENbolt от компании Pilz теперь можно сочетать с механической системой защитных ограждений PSENmech с защитной блокировкой: пользователи могут выбрать либо стандартные версии, либо версии с ключом. Безопасное комплексное решение состоит из механического затвора, рукоятки и нового комбинируемого защитного датчика. Все это делает его более гибким и экономичным решением для защитных ограждений, обеспечивающим безопасность персонала и оборудования.
Остфильдерн, 19 авг. 2021 г.
Компания Pilz: Новые версии защитного замка PSENbolt в сочетании с механической системой защитных ограждений PSENmech с защитной блокировкой - предупреждение вмешательств
Наряду со стандартными версиями, доступны версии со встроенным ключом. Некоторые из них также снабжены разъединяющим устройством. Версии со встроенным ключом позволяют запирать замок в открытом положении, например, если необходимо получить доступ к установке для выполнения работ по техническому обслуживанию. В этом случае никто не сможет закрыть ограждение снаружи и перезапустить машину. Таким образом, исключен непреднамеренный пуск машины. Следовательно, версии со встроенным ключом обеспечивают повышенную защиту установки.
Максимальная безопасность для высокой производительности
В сочетании с системой защитного ограждения PSENmech с защитной блокировкой PSENbolt обеспечивает безопасную блокировку и защитное запирания вплоть до категории PL d по EN/ISO 13849-1 или SIL CL 2 по EN/IEC 62061. Если к решению добавить кодовый защитный датчик PSENcode, гарантируется контроль защитного ограждения вплоть до максимальной категории PL e по EN/ISO 13849-1 или SIL CL 3 по EN/IEC 62061. В такой комбинации защитный замок PSENbolt гарантирует выполнение самых строгих требований к защите от взлома и вмешательства. Благодаря доступности изделия для пользователя, установка становится экономичной.
Прочный замок
Версии PSENbolt можно применять в различных отраслях промышленности для решения различных задач. В сочетании с механической системой защитных ограждений PSENmech с защитной блокировкой они гарантируют защиту персонала и оборудования, например, на производстве пластмасс, в автомобильной промышленности, в упаковочной отрасли, а также в целлюлозно-бумажной промышленности. Они представляют собой механическое средство контроля защитный ограждений, которые с трудом поддаются регулировке или которые подвержены сильным вибрациям.
Предварительная сборка - меньше работ при установке
Защитный замок PSENbolt состоит из механического затвора, рукоятки и гибкого комбинируемого защитного датчика, например, PSENmech с защитной блокировкой. Благодаря этому исключается необходимость в собственных дорогостоящих инженерно-технических работах и значительно снижается объем усилий по разработке и установке.
В сочетании с защитным реле PNOZsigma или конфигурируемыми компактными защитными контроллерами PNOZmulti 2 вы получаете комплексное и экономичное универсальное решение производства компании Pilz.
Подробную информацию об изделии см. здесь.
ООО "Пильц Рус"
Ленинский пр., д. 160, литера А, офис 702
196247 Санкт-Петербург
Россия
Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru
Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru