Модульная система защитных ограждений от Pilz теперь включает в себя модуль PSENmlock с ручкой. Являясь комплексным решением, модуль заслонки имеет встроенный пускатель, а также встроенное разъединяющее устройство. Вместе с датчиком защитной заслонки PSENmlock для безопасной блокировки и защитного ограждения, модуль ручки представляет собой безопасное, специально адаптируемое решение для заслонок.
г. Остфильдерн, 18 мар. 2021 г.
Модуль ручки PSENmlock является расширением модульной системы защитных ограждений от Pilz - Безопасный контроль заслонок
Система оснащена двухканальным управлением устройства блокировки ограждения. Таким образом, переключатель пригоден для использования на машинах с опасным выкатыванием, что также требует наличия блокирующего устройства с максимальным уровнем безопасности категории е.
Безопасность в сочетании с высокой гибкостью применения
Модуль PSENmlock с ручкой может быть использован для лево- и правопетельных заслонок. Он может быть установлен на внутренней и на внешней стороне, и подходит для распашных и раздвижных заслонок. Благодаря разным вариантам исполнения, модуль может быть использован для разных типов заслонок. Таким образом, преимуществом для пользователей является максимальная универсальность устройства.
Опасная зона под контролем
На внешней стороне заслонок установлена желтая ручка, через которую проходит пускатель для закрытия или открытия заслонок. Разъединяющее устройство может включаться только с помощью красной ручки на внутренней стороне заслонок. В результате люди могут покидать опасную зону с возможностью в любое время оказаться в зоне машины. Модуль PSENmlock с ручкой имеет возможность блокировки до 5 замков. Это препятствует случайному повторному запуску машины после остановки. Это также повышает безопасность рядом с заслонками во избежании несчастных случаев.
Модульная, адаптируемая безопасность на заслонках
Модуль PSENmlock с ручкой является новым расширением для модульной системы защитных ограждений Pilz. Являясь модульным защитным ограждением с контролем доступа, система защитных ограждений имеет датчики, разъединяющее устройство, ручки, диагностическую систему и кнопочный блок с опциональной интегрированной системой разрешения доступа, а также соответствующее устройство оценки. Быстрый монтаж и установка являются преимуществом для пользователей. Все модули в системе защитных ограждений могут быть собраны по отдельности и являются универсальными средствами защиты для заслонок. В сочетании с изменяемым компактным контроллером безопасности PNOZmulti 2 от Pilz, результатом является комплексная система безопасности для мониторинга защитных заслонок.
Дополнительная информация о модульной системе защитных ограждений
и модуле PSENmlock с ручкой от Pilz.
ООО "Пильц Рус"
Ленинский пр., д. 160, литера А, офис 702
196247 Санкт-Петербург
Россия
Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru
Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru