В рамках курса «CESA — сертифицированный эксперт по безопасности в автоматизации», эксперты по автоматизации компании Pilz предлагают двухдневный экспертный курс, который дает слушателям краткие знания в области безопасности в соответствии с актуальным состоянием стандартов. В результате они получают необходимые знания для внедрения эффективных технических и организационных мер безопасности в промышленных системах автоматизации. Они могут снизить риск несанкционированного доступа или атак, для обеспечения безопасности и готовности к работе.
Остфильдерн, 20 июн. 2023 г.
Компания Pilz предоставляет квалификацию специалистам по безопасности в рамках нового курса «CESA – Сертифицированный эксперт по безопасности в автоматизации» – Сертифицированное ноу-хау в области безопасности
Растущая угроза кибератак ставит под угрозу не только безопасность промышленной среды, но и ее продуктивность. Кроме того, существуют нормативные и правовые спецификации безопасности, которые ставят новые задачи перед производителями, интеграторами и операторами. Чтобы предотавить компаниям соответствующие знания, Pilz расширяет с помощью CESA свое предложение программ обучения, включив в него краткое дополнительное обучение специалистов, которые станут экспертами в области безопасности.
Обучение включает в себя пояснение различий между конкретными требованиями безопасности эксплуатационных технологий (ОТ) и общих информационных технологий (IT), а также правовыми нормативными требованиями. Основное внимание здесь уделяется стандарту IEC 62443 «Сети промышленной коммуникации. Безопасность сетей и систем» — от анализа рисков до безопасной эксплуатации оборудования. В настоящее время это лучшее руководство для операторов установок и производителей устройств. Другая ключевая область — объяснение сценариев угроз и потенциальных стратегий защиты.
Безопасность от А до Я
В течение двух дней опытные инструкторы поделятся проверенными ноу-хау компании Pilz в области безопасности и защиты, основанными на практическом опыте и участии в комитетах по международным стандартам. В результате слушатели курса приобретут всесторонние специальные знания о правовых принципах и нормативных требованиях. Кроме того, обучение охватывает практические меры по снижению рисков, такие как контроль доступов, повышение безопасности сети с использованием технических средств и организационных мер для предотвращения рисков в отношении безопасности.
Знания, которые помогут на практике
Данный курс разработан специально для производителей, интеграторов и пользователей систем промышленной автоматизации, а также инженеров предприятий, специалистов по информационной безопасности или инженеров-проектировщиков. Успешня сдача теста означает, что слушатели получили специальные знания стандартов, необходимые им для внедрения технических и организационных мер безопасности в промышленной среде. Они получают всемирно признанный сертификат TÜV NORD «CESA — Сертифицированный эксперт по безопасности в автоматизации» и таким образом могут доказать, что они обладают знаниями для защиты систем промышленной автоматизации в соответствии с современными стандартами кибербезопасности.
ООО "Пильц Рус"
Ленинский пр., д. 160, литера А, офис 702
196247 Санкт-Петербург
Россия
Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru
Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru