Компания Pilz, эксперт в области автоматизации, предлагает производителям новое комплексное решение для защиты систем автоматических транспортных средства, обеспечивающее безопасность и защиту. С данным комплексным решением, в состав которого входят контроль защищенных зон для защиты от столкновений между людьми и автоматическими транспортными средствами, блоки оценки и защиты от несанкционированного доступа, компания Pilz предлагает защиту и безопасность при работе с мобильным оборудованием, как рельсовым, так и свободно перемещающимся.
Остфильдерн, 29 сент. 2022 г.
Компания Pilz создала комплексное решение, обеспечивающее защиту и безопасность, для комплексной защиты систем автоматических транспортных средств – мобильная безопасность – и обеспечения их безопасности!
Комплексное решение включает в себя защитные лазерные сканеры PSENscan (защита от столкновений для людей и автоматических транспортных средств), модульное защитное реле myPNOZ и настраиваемый компактный контроллер PNOZmulti 2 (в качестве блока оценки), а также устройство сетевой защиты промышленного образца SecurityBridge (защита от несанкционированного доступа). Различные устройства управления и сигнализации, такие как блок оценки устройства PITmode, совмещающего в себе устройство выбора режима эксплуатации и систему контроля доступа, PITreader, кнопка аварийного останова PITestop и лампы блокировки PITsign, являются частями эффективного комплексного решения для обеспечения контроля.
Не стоит мириться с возможностью несанкционированного доступа!
Комплексное решение от компании Pilz впервые обеспечивает защиту от несанкционированного доступа при применении с мобильным оборудованием. Комплексное защитное решение с применением сетевого устройства безопасности SecurityBridge защищает автоматические транспортные средства или их системы от несанкционированного доступа в ходе коммуникации по беспроводной связи. Оно гарантирует, что во время работы транспортных средств никто не сможет получить несанкционированный доступ к внутренней ИТ-сети мобильной платформы. Таким образом, системы автоматических транспортных средств и данные с их карт остаются защищенными, а их производительность – гарантированной.
Технология защитного сканера прокладывает путь!
Входящий в состав решения защитный лазерный сканер PSENscan обеспечивает защиту и эффективный контроль участков эксплуатации мобильных платформ. В случае рельсовых транспортных систем PSENscan обнаруживает находящиеся на пути объекты даже на высокой скорости, и регулирует предупреждающие и защищенные зоны эффективным и безопасным образом. PSENscan обеспечивает защиту до 70 областей. Это обеспечивает регулировку защищенной области в процессе работы, даже если речь идет о свободно перемещающихся автоматических транспортных средствах. Пакеты ROS (операционные системы для роботов с открытым кодом) для PSENscan предоставляют данные для обеспечения навигации транспортных средств в динамической среде. Пользователь может использовать их в собственном алгоритме SLAM (Simultaneous Localisation and Mapping – одновременная локализация и картирование).
Универсальное, мобильное управление
Если транспортные средства нуждаются в дополнительных функциях, например, аварийном останове, пользователь может применить универсальное решение, состоящее из PSENscan и модульного защитного реле myPNOZ. В случае изменения требований, myPNOZ можно свободно расширить для его добавления новых функций в будущем. Это обеспечивает высокую степень универсальности и адаптируемости к индивидуальным требованиям при проектировании использования с мобильными платформами.
В виде настраиваемого компактного контроллера PNOZmulti 2 с модулем контроля движения компания Pilz также предлагает эффективное и универсальное решение для более сложной регулировки защитных областей при работе со свободно перемещающимися автоматическими транспортными средствами.
ООО "Пильц Рус"
Ленинский пр., д. 160, литера А, офис 702
196247 Санкт-Петербург
Россия
Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru
Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru