Россия | русский

г. Остфильдерн, 1 янв. 1970 г.

Новый модуль аналогового ввода для конфигурируемой, безопасной и компактной системы управления PNOZmulti 2 от Pilz оптимизирует такие показатели, как температура, уровень заполнения и т. д., и позволяет проводить безопасную регистрацию значений.

Новый аналоговый модуль ввода PNOZ m EF 4AI дополняет линейку конфигурируемых, компактных и безопасных систем управления PNOZmulti 2. Его можно использовать для безопасной регистрации и мониторинга любого технологического процесса вплоть до уровня PL e или SIL CL 3. Одним из основных преимуществ является отдельная программа модуля (mIQ), которую можно использовать для точных корректировок значений. Это обеспечивает более быструю обработку непосредственно в модуле. Мониторинг технологического процесса становится не только более безопасным, но и более точным.

Помимо прочего, надежно контролируются такие параметры, как давление, температура, расход, интервал и уровень заполнения, а также скорость движения каната и нагрузка. Кроме того, существуют технологические процессы, которые включают в себя нагрузки, гибочные операции и измерение параметров траектории.

Интеллектуальные вспомогательные системы создают добавленную стоимость
Отдельная программа модуля mIQ обеспечивает быстрое время реакции благодаря децентрализованной обработке в модуле. Модуль PNOZ m EF 4AI использует программный инструмент PNOZmulti Configurator для создания программных блоков, которые обеспечивают ввод исходных данных, а также правдоподобие, масштабирование и арифметические функции. Даже при настройке можно масштабировать аналоговые значения измерений, выраженные в числах, с любого устройства. Мониторинг предельного значения, диапазона или рабочей зоны можно легко настроить с помощью программного модуля, сделав всего несколько щелчков мыши. Концепция гарантирует безопасный стандартный диапазон измерений датчиков . Это упрощает использование широко распространенных отраслевых стандартов. В целом, программа модуля обеспечивает простое планирование проекта, а также более точный и быстрый мониторинг технологического процесса.

Любое применение — наивысшая безопасность
Новый модуль аналогового ввода обеспечивает четыре независимых, надежных аналоговых токовых входа 4–20 мА с разрешением измеренного значения 15 бит плюс знаковый бит. Диапазон измерений составляет 0–25 мА. Аналоговые входы предназначены для подключения преобразователей или энкодеров со стандартизированными сигналами напряжения.
Для этого программный инструмент PNOZmulti Configurator был дополнен многочисленными аналоговыми блоками. Вы можете использовать их для безопасной регистрации и мониторинга любых измеряемых переменных, таких как давление, температура, уровень заполнения и интервал вплоть до самой высокой категории безопасности.

Более быстрое время реакции минимизирует время простоя
Арифметические функции, такие как получение средних значений, расчет дифференциального давления и т. д., облегчают процесс использования и позволяют проводить более точную и быструю диагностику. Каждый модуль может передавать в промышленную сеть до шести аналоговых значений, что обеспечивает более быстрый доступ к технологическим процессам. В сочетании с ПО визуализации PASvisu от Pilz аналоговые значения можно выводить на дисплей и оценивать. Время простоя также можно свести к минимуму. При использовании PNOZmulti 2 пользователи получают прибыль от быстрой настройки и ввода в эксплуатацию.

Помимо множества различных применений в рамках серийного производства, при проектировании специального оборудования, а также при производстве пищевых продуктов, использование нового модуля аналогового ввода от Pilz является преимуществом, особенно если речь идет о таком производстве и технологическом процессе, как, например, управление горелкой.

Подробная информация по изделию

Аналоговый входной модуль PNOZ m EF 4AI расширяет ассортимент конфигурируемых компактных систем управления PNOZmulti 2 от Pilz и предлагает более быструю обработку данных и оптимизированную диагностику.
Аналоговый входной модуль PNOZ m EF 4AI расширяет ассортимент конфигурируемых компактных систем управления PNOZmulti 2 от Pilz и предлагает более быструю обработку данных и оптимизированную диагностику.

Аналоговый входной модуль PNOZ m EF 4AI расширяет ассортимент конфигурируемых компактных систем управления PNOZmulti 2 от Pilz и предлагает более быструю обработку данных и оптимизированную диагностику.
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
Центральный офис

Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru