Россия | русский

г. Остфильдерн, 18 июн. 2018 г.

Маркировка CE для роботов группы компаний BMW, выполняющих вспомогательные операции — компания Pilz обеспечивает защиту при взаимодействии робота и человека во время производства автомобилей.

Группа компаний BMW работает вместе с Pilz для обеспечения безопасности при работе с роботами: автоматизационная компания проводит оценку соответствия, включая окончательную маркировку CE. Это позволяет компании Pilz обеспечить безопасное взаимодействие робота и человека (HRC) на нескольких производственных площадках группы компаний BMW.

Одной из основных проблем, связанных с безопасностью, являются рабочие станции, где люди и роботы работают вместе без защитных ограждений. В данном вопросе группа компаний BMW, базирующаяся как в Европе, так и в США, доверяет опыту Pilz: автоматизационная компания проводит оценки соответствия, предусмотренные законодательством, на различных производственных площадках группы компаний BMW в Германии, Великобритании и США, начиная от оценки рисков, концепции безопасности и заканчивая получением СЕ-маркировки в различных областях применения.

Компания Pilz берет на себя глобальную ответственность
Компания Pilz подписала окончательную декларацию о соответствии в качестве уполномоченного представителя и взяла на себя ответственность, чтобы гарантировать, что каждая заявка будет соответствовать требованиям соответствующего рынка. При производстве своих изделий группа компаний BMW использует гибкие роботизированные системы для выполнения вспомогательных операций. Здесь персонал и роботы работают вместе «рука об руку» в самых ограниченных пространствах — без каких-либо защитных ограждений.

Контактам — да, травмам — нет
Хотя при взаимодействии людей и оборудования имеют место столкновения, они никогда не должны представлять опасность для людей. Вот почему подтверждение соответствия зон, где осуществляется взаимодействие человека и робота, приобретает особое значение: эксперты компании Pilz используют безопасную и надежную процедуру измерения, чтобы определить, приемлемы ли возможные столкновения с точки зрения безопасности. При работе с группой компаний BMW, как и в случае с другими заказчиками, компания Pilz использует комплекс для измерения параметров столкновения , который она разработала самостоятельно.

Взаимодействие робота и человека при сборке осевого привода, завод группы компаний BMW в г. Дингольфинге: Группа компаний BMW работает вместе с компанией Pilz в области безопасности. Изображение: Группа компаний BMW
Взаимодействие робота и человека при сборке осевого привода, завод группы компаний BMW в г. Дингольфинге: Группа компаний BMW работает вместе с компанией Pilz в области безопасности. Изображение: Группа компаний BMW

Взаимодействие робота и человека при сборке осевого привода, завод группы компаний BMW в г. Дингольфинге: Группа компаний BMW работает вместе с компанией Pilz в области безопасности. Изображение: Группа компаний BMW
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
Центральный офис

Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru