Россия | русский

Остфильдерн, 3 авг. 2016 г.

Компания Pilz на выставке WindEnergy Hamburg (с 27 по 30 сентября 2016 года), павильон B6, стенд B6.342 — Простые и безопасные автоматизированные системы для ветровых турбин

На выставке ветровой энергетики WindEnergy Hamburg компания Pilz продемонстрирует решения в области автоматизации, которые можно использовать для мониторинга функций безопасности и режимов эксплуатации ветровых турбин. На стенде компании Pilz основное внимание будет уделено функции контроля безопасности скорости/частоты вращения, которая позволяет обеспечить эффективную работу ветровых турбин в соответствии со стандартами. Будут представлены некоторые инновации, которые включают модуль ввода-вывода для контроля безопасности скорости/частоты вращения в системе автоматизации PSS 4000. В Гамбурге компания Pilz также предоставит вниманию посетителей информацию о спектре услуг, оказываемых с целью содействия на пути к маркировке CE.

Мониторинг скорости в соответствии со стандартом
Pilz предлагает полный спектр продукции для ветровых турбин, зарекомендовавшей себя во всем мире. Продукция используется для мониторинга и управления состояниями установки в любой момент времени, а также для того, чтобы достичь соответствия требованиям по обеспечению безопасности. Реле контроля безопасной скорости PNOZs30, конфигурируемые системы управления PNOZmulti и система автоматизации PSS 4000 осуществляют мониторинг останова, (превышения) скорости, положения, поврежденного вала, диапазона скорости и направления вращения в соответствии со стандартом EN ISO 13849-1 вплоть до уровня безопасности (PL) e.

Безопасная обработка аналоговых значений
С помощью системы автоматизации PSS 4000 от компании Pilz можно осуществлять мониторинг и контроль всех функций, имеющих отношение к безопасности ветровой турбины. Благодаря безопасной обработке аналоговых значений система PSS 4000 может не только регулировать скорость, но также и рассчитывать значения, такие как ускорение в случае внезапных порывов ветра, и затем осуществлять управление установкой в соответствии с этими значениями. Модуль ввода-вывода, который обеспечивает контроль безопасности скорости/частоты вращения, является нововведением в системе автоматизации PSS 4000. С применением всего одного энкодера модуль осуществляет мониторинг безопасного значения скорости, направления движения и функции торможения вплоть до уровня безопасности PL e. Операторы получают различные преимущества: улучшенную производительность, сокращенное время простоев и простоту обслуживания и ремонта ветровых турбин.

Содействие на пути к маркировке CE
На выставке компания Pilz продемонстрирует полный спектр услуг для ветровой энергетики – от консалтинга до международных стандартов и отраслевых стандартов, оценки рисков, проверки функций безопасности на предмет соответствия требованиям и профессиональной поддержки на пути к маркировке CE. Компания, предоставляющая услуги по автоматизации предоставит информацию об использовании индивидуальных услуг, предназначенных для минимизации существующих рисков. Существующие нормы безопасности можно внедрить таким образом, который позволит обеспечить быстрое обнаружение источников сбоев и помех, сократить время дорогостоящих простоев и продлить срок службы установки.

Компания Pilz принимает участие в выставке WindEnergy Hamburg 2016, павильон B6, стенд B6.342.

Дополнительная информация: https://www.pilz.com/de-DE/windenergy

Выставка WindEnergy Hamburg 2016: Компания Pilz предлагает надежные компоненты и проверенные решения для ветровой энергетики. Операторы получают преимущества простой интеграции наших систем безопасности, средств удаленной диагностики и технического обслуживания, надежной продукции.
WindEnergy Hamburg 2016: Pilz offers reliable components and solutions that are already proven in wind energy.

WindEnergy Hamburg 2016: Pilz offers reliable components and solutions that are already proven in wind energy.
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
Центральный офис

Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru