Россия | русский

Остфильдерн, 19 июл. 2016 г.

Компания Pilz на выставке InnoTrans 2016 в Берлине (20–23 сентября), павильон 6.2, стенд 405 — Технология цифрового управления для железнодорожного транспорта: безопасно и экономично

На выставке InnoTrans 2016 автоматизационная компания Pilz продемонстрирует способы применения проверенной технологии автоматизации в железнодорожном секторе. Стенд будет посвящен системе автоматизации PSS 4000-R, которая позволяет использовать механизмы Industrie 4.0 для технологий в сфере железнодорожных перевозок. Решения Pilz могут использоваться для различных применений вплоть до самого высокого уровня полноты безопасности SIL 4; они также отвечают нормативным требованиям CENELEC и поддерживают открытый протокол RaSTA. Компания Pilz использует виртуальную реальность, чтобы помочь посетителям выставки испытать на себе широкий спектр областей, где могут использоваться решения по управлению от Pilz.

Компания Pilz является надежным партнером в сфере автоматизации железнодорожной отрасли. Нашу продукцию и системы можно использовать для решения задач по управлению движением на железной дороге, в поездах, а также в других сферах, связанных с железнодорожным транспортом. Наши изделия делают это эффективно и в соответствии с высокими требованиями к безопасности», — объясняет Рената Пильц (Renate Pilz), председатель правления Pilz GmbH & Co. KG.

Быстрое проектирование, оптимизированная диагностика и техническое обслуживание
Система автоматизации PSS 4000-R, представленная на выставке в Берлине, удовлетворяет специфическим требованиям в области железнодорожного транспорта. С одной стороны, она состоит из универсальных систем управления, которые устойчивы к электромагнитным помехам, экстремальным температурам и механическим нагрузкам. С другой стороны, система автоматизации построена на программной платформе PAS4000, предназначенной для подготовки, конфигурирования и настройки параметров. Различные редакторы позволяют уменьшить объем работы по конфигурированию, улучшить возможности диагностики и упростить процесс технического обслуживания и ремонта. Комплексное решение отвечает требованиям безопасности и экологическим требованиям вплоть до уровня SIL 4 в соответствии с CENELEC.

На пути к Rail 4.0
Система автоматизации PSS 4000 обеспечивает четкий контроль даже в случае использования сложного и распределенного оборудования. Система основана на распределении логического управления в условиях эксплуатации и на модульной структуре оборудования. Так компания Pilz обеспечивает соответствие ключевых элементов Industrie 4.0 требованиям в области железнодорожного транспорта.

Система PSS 4000-R имеет широкий спектр применения в железнодорожной отрасли и обладает различными уровнями полноты безопасности. Они включают в себя функции контроля и мониторинга системы сигнализации, такие как мониторинг сигнальных устройств, расположенных на железнодорожных переездах, технология управления и безопасности или пост централизации. Функции управления также могут применяться для железнодорожных транспортных средств, путевых и строительных машин. Посетители выставки могут узнать о широком спектре областей и вариантах применения благодаря виртуальной реальности (VR): Благодаря очкам виртуальной реальности посетители могут окунуться в сферу железнодорожного транспорта, а также передвигаться и исследовать.

«Отраслевой уголок» для новых сфер применения
«Отраслевой уголок» завершает выставочный стенд компании Pilz. Здесь компания демонстрирует другую проверенную продукцию и системы, которые можно использовать для решения задач, связанных с безопасностью на железнодорожном транспорте. Представленная продукция включает устройства блокирования затворов безопасности, а также текстиль с сенсорными возможностями, который можно использовать для защиты пассажиров, находящихся около дверей.

Компания Pilz принимает участие в выставке InnoTrans в павильоне 6.2, стенд 405.
Более подробную информацию вы можете найти по адресу https://www.pilz.com/en-INT/innotrans
 

Эксперт по автоматизации Pilz предоставляет проверенные решения для мониторинга железнодорожных переездов, стрелочных переводов и обеспечения безопасности пассажиров. Фото: vitalytitov/Depositphotos.com
The automation company Pilz provides industry-proven solutions for monitoring level crossings, safe point setting and protection for passenger transportation. Photo: vitalytitov/Depositphotos.com

The automation company Pilz provides industry-proven solutions for monitoring level crossings, safe point setting and protection for passenger transportation. Photo: vitalytitov/Depositphotos.com
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
Центральный офис

Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru