Россия | русский

Остфильдерн, 23 февр. 2016 г.

Компания Pilz на Ганноверской ярмарке 2016, павильон 9, стенд D17 — Системы автоматизации для Вас!

Под девизом ««Мы создаем безопасные системы автоматизации». В этом году компания Pilz представит отраслевые решения, а также услуги по безопасности и автоматизации на Ганноверской ярмарке, которая будет проходить в период с 25 по 29 апреля 2016 г. Компания автоматизации также представит свою инновационную продукцию в области сенсорной технологии — включая самые передовые в мире — и в сфере «Управление и мониторинг».

Еще одной темой будет безопасное взаимодействие человек-робот: посетители смогут наблюдать за работой нашего «робота-коллеги». Компания проведет живую демонстрацию, чтобы показать, как просто внедрить автоматизированные решения для создания «умного предприятия» (Smart Factory), начиная от проектирования, и заканчивая визуализацией.

Премьера на Ганноверской ярмарке: Первоклассное устройство!
Мировая премьера на стенде компании Pilz: новые световые решетки безопасности PSENopt II являются первыми решетками 3-го типа, которые соответствуют категории PL d стандарта IEC/EN 61496. Поскольку стандарт изменился в мае 2015 года, пользователи были вынуждены использовать световые решетки 4-го типа, чтобы оборудование могло отвечать требованиям PL d. На практике это приводит к более высоким затратам, когда в решетках 4-го типа даже нет необходимости. Световые решетки PSENopt II позволяют ликвидировать разрыв в уровне стандартов и являются экономичным решением, потому что они сделаны в соответствии со специальными требованиями.
Наша компания по автоматизации также представит еще одно новшество в сфере сенсорных технологий, а именно систему калиток безопасности PSENmlock. В одном устройстве Pilz предлагает систему мониторинга калиток безопасности и блокировку для защиты персонала и процесса, вплоть до высшей категории PL е.

Визуализация от профессионала
Инновационные сенсорные технологии Pilz включают в себя новые средства диагностики устройств безопасности, который имеют в своем составе модуль промышленной сети, соединения и сенсорную технологию PSEN. Диагностика датчиков упрощает процесс получения данных, в том числе на расстоянии, тем самым снижая объем работ по обслуживанию и время простоев.
Подробные данные увеличивают эффективность не только сфере в сенсорных технологий — компания Pilz также может предоставить комплексное решение для управления, диагностики и визуализации. В Ганновере специалист по автоматизации представит новый терминал оператора PMI 6 Control из серии PMI (человеко-машинный интерфейс Pilz), который оснащен программным контроллером.

Робот-коллега на стенде компании Pilz
В качестве комплексного поставщика, Pilz предлагает услуги и решения, такие как система безопасности с использованием камер SafetyEYE, обеспечивающая контроль в режиме 3D — для безопасного применения роботов.
В Ганновере наш робот-коллега будет вручать «заготовки» нашим посетителям, при этом строгой охраны не будет. Живая демонстрация на стенде Pilz позволит увидеть, насколько безопасно в настоящее время могут совместно работать человек и робот.
Основной частью презентации, посвященной робототехнике, является портфель комплексных услуг для этого сектора, который специально создан для отдельных этапов жизни робототехнической системы, включая поддержку, начиная от анализа рабочих процессов и оценки риска, и заканчивая маркировкой СЕ.

Просто «Smart»
Наряду с робототехникой, Индустрия 4.0 является еще одной инициативой, которой будет посвящен стенд. Мы воспользуемся интерактивным демонстрационным макетом, чтобы показать, как решать задачи управления модульной производственной установкой эффективно и с максимальным удобством для пользователей, благодаря использованию распределенных интеллектуальных систем. Основное внимание в этом случае будет направлено на систему автоматизации PSS 4000, совместимую с Индустрией 4.0.
Являясь одним из участников проекта демонстрационно-экспериментальной платформы SmartFactory KL, фирма Pilz активно участвует в разработке унифицированных стандартов для Индустрии 4.0. В Ганновере компания Pilz также будет представлена на общем стенде SmartFactory KL в павильоне 8. На ярмарке будет показана производственная линия, разработанная совместно с другими партнерами и иллюстрирующая практическое применение некоторых ключевых аспектов Индустрии 4.0.
 
«Большой партнер» — США являются важным рынком для Pilz
Компания Pilz имеет свою собственную дочернюю компанию в США в течение более 20 лет. «Официальный партнер Ганноверской ярмарки в этом году — это крупнейший рынок экспорта продукции немецкого машиностроения и важный рынок для компании Pilz» — отметил Майк Бирман (Mike Beerman), главный директор американского филиала Pilz. Компания Pilz предоставляет на американский рынок не только технологические решения, но также и полный портфель услуг. «Применение знаний о стандартах имеет важное значение, поскольку стандарты служат основой для операторов и пользователей, что позволяет им создать безопасную рабочую среду. Это та сфера, где компания Pilz USA может оказать поддержку», — говорит Бирман.

Стенд компании Pilz на Ганноверской ярмарке расположен в павильоне 9, стенд D17 и на стенде SmartFactory KL в павильоне 8, стенд D20.

Дополнительная информация: www.pilz.com/de-DE/hannover-messe или по интернет-коду web9481.


 

Под девизом ««Мы создаем безопасные системы автоматизации». В этом году компания Pilz представит отраслевые решения, а также услуги по безопасности и автоматизации на Ганноверской ярмарке, которая будет проходить в период с 25 по 29 апреля 2016 г.
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
Центральный офис

Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru