Автоматизационная компания Pilz открыла производственную площадку в китайском городе Цзиньтане. На своей первой производственной площадке за пределами Европы семейное предприятие из Баден-Вюртемберга будет выпускать защитные реле PNOZ по стандартам качества, соблюдаемым по всей компании. Как следствие, Pilz сможет быстрее снабжать растущий китайский рынок и упрочить свое положение на нем.
Остфильдерн, 17 июн. 2015 г.
Безопасная автоматизация для китайской промышленности – Pilz открывает производственную площадку в Китае
Производственные, административные и складские помещения китайского завода в общей сложности занимают более 9 тыс. кв. метров. Завод построен в соответствии с самым современным пониманием технологии производства, защиты окружающей среды и энергоэффективности. Защитные реле PNOZ для китайского рынка будут выпускать в Цзиньтане с соблюдением тех же стандартов качества, технологий и методик, и с использованием тех же производственных установок и оборудования, которые применяются на европейских предприятиях. Защитные реле оберегают операторов производственных установок и оборудования, контролируя функции безопасности и защитные устройства, такие, например, как аварийный останов и устройства с фоторелейным барьером. Защитное реле PNOZ от Pilz было первым в мире изделием такого рода.
Помимо предприятия, расположенного в месте нахождения главного управления компании в немецком Остфильдерне, у Pilz есть производство и во французском Бечдорфе. Цзиньтань расположился между экономическими центрами Нанкином и Шанхаем, в провинции Цзянсу. Эта провинция входит в число экономически наиболее активных регионов страны.
"Новый завод – это четкий сигнал о том, что китайский рынок имеет особую значимость как для нас, так и для всего сектора промышленности, занимающегося автоматизацией", – отмечает Томас Пильц, управляющий партнер Pilz GmbH & Co. KG, подчеркивая верность компании принятым на себя обязательствам. Производственный ландшафт в Китае претерпевает изменения. По результатам 12-й пятилетки в обрабатывающей промышленности и машиностроении Народной Республики обозначилась тенденция в сторону автоматизации и безопасности, нацеленная на повышение качества и эффективности. "Мы хотим помочь Китаю достичь поставленных целей", – говорит Томас Пильц.
Семья Пильц торжественно открыла первую производственную площадку за пределами Европы. В присутствии официальных представителей города и провинции Цзянсу, китайских промышленных объединений и компаний была перерезана красная ленточка – как знак радости, счастья и процветания.
ООО "Пильц Рус" - центральный офис
Ленинский пр., д. 160, литера А, офис 702
196247 Санкт-Петербург
Россия
Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru
Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru