Россия | русский

Остфильдерн, 6 мар. 2014 г.

Новый дизайн селекторного переключателя режимов работы PITmode для станков компании Pilz делает его пригодным для международного использования

Проверенный селекторный переключатель режимов работы PITmode компании Pilz теперь имеет новый дизайн – с дополнительными пиктограммами для станков. Благодаря стандартным пиктограммам он идеально подходит для международного использования. PITmode – это компактное устройство, выполняющее две функции: безопасный выбор одного из возможных режимов работы и контроль доступа к оборудованию.

Система управления надежно распознает возможные режимы работы: благодаря самоконтролю, PITmode выполняет безопасное переключение режимов работы. Предусмотрены пять переключаемых режимов работы: автоматический режим, режим настройки, ручное вмешательство с ограничениями, специальный режим / контроль процесса и режим технического обслуживания. Светодиодный индикатор позволяет видеть выбранный режим работы и уровень прав доступа, что служит защитой от манипуляций. Переключатели PITmode можно использовать в приложениях с уровнем безопасности до PL d (по EN ISO 13849-1) и уровнем полноты безопасности до SIL CL 2 (по EN 62061).

PITmode: Защита доступа и защита от манипуляций в одном устройстве
Могут контролироваться и права доступа к оборудованию: с помощью кодового ключа каждый оператор получает доступ к разрешенным для него функциям и режимам работы оборудования. Система управления оборудованием определяет индивидуальный уровень доступа по идентификационному номеру ключа, который передается с помощью бесконтактной RFID-технологии. Таким образом, благодаря универсальному кодированию переключатель PITmode обеспечивает высокий уровень защиты доступа и защиты от манипуляций.

Компания Pilz представляет свою продукцию на стенде 17 в зале 9. Дополнительную информацию можно найти на сайте https://www.pilz.com/de-DE/hannover-messe
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
Центральный офис

Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru