PSS 4000 – åbenhed og mulighed for standardisering

Automatiseringssystemet PSS 4000 – kan nu integreres i Ethernet/IP-netværk.

I automatiseringssystemet PSS 4000 er det ved hjælp af styringerne PSSuniversal PLC nu også muligt at kommunikere via Ethernet/IP.

Med den udvidede funktionalitet kan Ethernet/IP-brugere nu også anvende PSS 4000-hardware i deres arkitekturer. Funktionen kan åbnes ganske enkelt via softwareplatformen PAS4000. PSSuniversal PLC kan anvendes som PLC-styring og som periferisystem – både for sikkerhed og standard.

Konfigurationen af styringerne sker helt enkelt med den grafiske programeditor PASmulti – PLC-programmeringen udføres via editorerne PAS STL (Structured Text) eller PAS IL (Instruction List) iht. EN/IEC 61131-3.


Her er en oversigt over dine fordele:

  • Åbent system: Nu er der også mulighed for tilslutning til Ethernet/IP-netværk
  • Mulighed for standardisering af sikkerhedsløsninger – tilslutning af PSS 4000-hardware til mange forskellige kommunikationsnetværk (Profibus, Profibus/Profisafe, Ethernet/IP, CANopen, EtherCat, Modbus TCP, UDP raw)
  • Mindre udviklingsarbejde ved hjælp af enkel håndtering af kommunikationsparametreringen
  • Funktionen er til rådighed på softwareplatformen PAS4000, eksisterende hardware kan også udføre funktionen ved hjælp af en firmwareopdatering via Pilz' hjemmeside


Yderligere oplysninger:

Automatiseringssystemet PSS 4000

Styringerne PSSuniversal PLC