14. dec. 2021

Det nye sikkerhedsrelæ myPNOZ

Det modulopbyggede sikkerhedsrelæ myPNOZ ville ikke blive kaldt "modulopbygget", hvis det ikke problemfrit kunne integreres i din applikation. Vi besvarer, hvordan det helt præcist fungerer, i vores FAQs om det nye produkt.

Med myPNOZ får du for det første fleksibiliteten ved at kunne udskifte enkelte moduler også efter idrifttagningen. For det andet har du også mulighed for at vælge det passende mellem 12 forskellige udvidelsesmoduler samt halvleder- og relæudgange. Fejlregistrering er mulig direkte på modulet ved hjælp af LED-indikatorer.

  • Kan jeg overføre dataene fra myPNOZ Creator til Eplan?

Ja, det kan gøres helt enkelt. I myPNOZ Creator kan man oprette og eksportere en XML-fil med konfigurationen. På EPLAN-dataportalen kan denne fil så importeres – på den måde fås en komplet systemmakro, som gør det lettere for dig at udarbejde ledningsdiagrammet.

  • Hvilke regler er gældende for idrifttagningen i forbindelse med myPNOZ?

Plug-and-Play: Du modtager myPNOZ forindstillet og kan tage det i brug med det samme. Modulerne er forbundet via BUS-stik, og systemets spændingsforsyning føres via hovedmodulet, så der er ikke behov for ledningsføring mellem modulerne. Det sparer meget tid ved idrifttagningen.

  • Hvilke diagnosemuligheder har jeg med myPNOZ?

På hvert myPNOZ-modul sidder der LED'er for hver enkelt funktion samt for ind- og udgangene og for reset. Derudover kan det diagnosticeres nøjagtigt med en overordnet fejlvisning, hvilket modul der eventuelt har en fejl. Det defekte modul kan derefter udskiftes på anlægget uden at skulle adskille systemet.

Få mere at vide om myPNOZ

Det nye sikkerhedsrelæ myPNOZ
Top
Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]

Var denne artikel nyttig?
Åbn kontaktformularen
Telefon:+45 74436332
Mail: [email protected]

Hvad kan vi hjælpe dig med?


Jeg er klar over, at de indsamlede personoplysninger uden mit samtykke kun vil blive brugt til ordrebehandling og behandling af mine forespørgsler. Yderligere oplysninger om databeskyttelse og vores databeskyttelsesrådgivers kontaktoplysninger finder du her: Pilz-databeskyttelse
Det er altid muligt at tilbagekalde samtykket (en e-mail er tilstrækkelig).

* Obligatorisk felt